Pela primeira vez, está disponível um sistema de IO-Link Safety completo para a comunicação segura no campo: a solução do sistema da Pilz inclui Master, sensores, aparelhos de campo e acessórios adequados. Os primeiros aparelhos do portfólio da Pilz equipados com a funcionalidade IO-Link Safety são a cortina de luz de segurança PSENopt II advanced IOLS, a unidade de comando PITgatebox IOLS e o IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. O pacote completo da especialista em automação segura simplifica a integração da tecnologia IO-Link Safety em máquinas e instalações.
Ostfildern, 13 de nov. de 2023
Solução de sistema completo e seguro da Pilz para IO-Link Safety composta por Master, aparelhos de campo e acessórios - Conectividade segura no campo
O sistema de comunicação IO-Link padronizado e independente do fabricante agora pode ser usado com todas as suas vantagens para a segurança funcional: o IO-Link Safety agora está disponível para a segurança funcional. A comunicação ponto a ponto segura e padronizada possibilita a integração dos sensores e atuadores de segurança em cada sistema Fieldbus seguro, independentemente dos sistemas superiores. O protocolo de comunicação IO-Link Safety é padronizado no mundo inteiro pela IEC 61139-2 e fornece a mais alta segurança até PL e segundo a EN ISO 13849-1 (ou SIL 3 segundo a IEC 61508/62061). Dessa forma, a solução universal garante a mais alta flexibilidade, pois os usuários só precisam de um Fieldbus para diferentes requisitos de Safety.
Master por meio da conexão segura
Como interface para o controlador de segurança, o IO-Link Safety Master PDP67 IOLS da Pilz possibilita a comunicação bidirecional até o nível de campo. É possível conectar os sensores de segurança com IO-Link Safety ao PDP IOLS – além dos aparelhos IO-Link Safety, também podem ser conectados sensores e atuadores Standard-IO-Link, assim como sensores de segurança clássicos, por exemplo, com saídas OSSD. Sensores com cortina de luz de segurança PSENopt advanced IOLS podem ser comutados para a tecnologia OSSD.
Facilidade no comissionamento e na troca de aparelho
Os sensores de segurança IO-Link Safety da Pilz fornecem importantes informações de status e oferecem mais possibilidades na área de diagnóstico inteligente. Os aparelhos podem ser identificados e parametrizados de modo autônomo. Isso facilita a troca de componentes e reduz os tempos de paralisação de máquinas e instalações relacionados a reparos. Além isso, são necessários menos tipos de aparelhos diferentes, o que reduz a complexidade da aquisição e, com isso, libera espaço no depósito. Como resultado, é possível reduzir os custos e aumentar a produtividade.
Manuseio eficiente de dados e diagnóstico
A comunicação contínua com cada sensor e atuador possibilita uma avaliação inteligente dos dados: a comunicação IO-Link Safety é relizada por meio de cabos não blindados e usa conectores padrão do setor. Isso economiza tempo e esforço na troca do aparelho e aumenta a disponibilidade.
Os aparelhos IO-Link Safety inteligentes também oferecem funções de diagnóstico, como a função de autodiagnóstico que permite conceitos de reparo e manutenção preditivos. Por exemplo, uma avaliação de feixe individual fornece informações sobre a intensidade do sinal da cortina de luz de segurança PSENopt advanced IOLS para manutenção preditiva. Isso aumenta a produtividade da instalação ou da máquina.
Em relação à Internet das coisas, a IIOT, o pacote IO-Link Safety da Pilz fornece suporte a máquinas e instalações interligadas de forma simples e independente do fabricante até o nível do sensor ou do campo, abrindo novas possibilidades para a Industrie 4.0.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]