No Rail Live, congresso ferroviário internacional com exposições técnicas, (Madri (Espanha), 31/03 a 02/04/2020), a Pilz mostrará como soluções de automação comprovadas na indústria para tarefas de controles seguros podem ser usadas para trilhos. Na conferência de abertura, especialistas da Pilz falarão sobre o tema “Da Indústria 4.0 ao Trilho 4.0”.
Ostfildern, 3 de mar. de 2020
Pilz na feira Rail Live, estande 69 - Prontos para o futuro digital!
O foco da participação na feira é o Sistema de automação PSS 4000-R com suas inúmeras possibilidades de aplicação para tarefas de controles digitais no setor ferroviário. O PSS 4000-R já tem as permissões de segurança específicas do padrão ferroviário como característica do produto. O sistema de automação pode ser SIL 4 em toda a aplicação.
Na Rail Live, a Pilz demonstrará, com um exemplo de um controle de comutação, como é possível controlar com segurança e eficiência os elementos de campo da tecnologia de controle e segurança com o sistema de automação PSS 4000-R. Para isso, o sistema de automação segura PSS 4000-R funciona como Object Controller. Esse controle transforma os sinais digitais de entrada em comandos de controle que podem ser interpretados pelo aparelho final (neste caso, os comutadores).
A combinação do software e dos inúmeros serviços de consultoria e engenharia da Pilz resulta em soluções de automação econômicas e digitais que correspondem às exigências de confiabilidade e segurança.
Da Indústria 4.0 para o Trilho 4.0
Com soluções seguras, digitais e interconectadas, como o Object Controller, a Pilz auxilia os operadores de rede e os fornecedores rumo ao Trilho 4.0. Na conferência de abertura em 1º de abril, Jan van der Heide, especialista em ferrovias da Pilz, falará sobre as ferramentas digitais, interconectadas e avançadas rumo ao Trilho 4.0.
O Object Controller também será o tema de uma mesa redonda no dia 1º de abril: Jan Puig, especialista da Pilz, será o moderador da mesa de discussões sobre o assunto: “Os Object Controllers com capacidade EULYNX são a chave para soluções flexíveis para o Trilho 4.0?”.
A Pilz estará presente no estande 69.
Mais informações sobre a participação na feira estão disponíveis aqui
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br