Com o sistema de radar seguro PSENradar da Pilz, o monitoramento da área de proteção em ambientes adversos agora pode ser implementado para mais aplicações: graças às funções de campo de visão ampliado, os sensores de radar podem ser integrados mais facilmente em diferentes ambientes de produção. A flexibilidade, graças ao campo de visão adaptável, é muito vantajosa, principalmente em situações em que o espaço é apertado. Além disso, agora também é possível fazer a conexão ao protocolo de segurança aberto Safety over EtherCAT FSoE: a necessidade e de cabeamento e os custos são menores.
Ostfildern, 6 de mar. de 2024
Sistema de radar seguro PSENradar da Pilz: novas aplicações graças ao campo de visão ampliado e conexão FSoE. Trabalhe com segurança nas condições mais adversas
Além do sensor de radar já disponível com uma área de cobertura de 0 a 5 metros, agora também está disponível o sensor de radar seguro PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR, com uma área de 0 a 9 metros. Com isso, é possível uma proteção eficiente de aplicações móveis.
Ângulo de visão mais flexível = maior produtividade
Uma novidade em ambos os aparelhos de sensor é a possibilidade de configurar campos de visão com flexibilidade: além do ângulo de visão simétrico, agora também podem ser configurados ângulos de visão assimétricos e em forma de corredor. Isso permite que o PSENradar possa ser usado de modo confiável em diferentes ambientes de produção. Isso também economiza espaço na produção, principalmente em situações em que o espaço é apertado, por exemplo, quando as máquinas se encontram justas umas às outras ou os caminhos passam diretamente junto às máquinas. Como agora as configurações do campo de visão podem ser feitas individualmente, o sensor de radar pode ser usado com maior flexibilidade, sem restringir a operação para produção. Isso não apenas garante maior segurança para ambientes adversos, mas também aumenta a produtividade.
Radar conectado
Juntamente com o minicontrolador configurável PNOZmulti 2 da Pilz, o PSENradar proporciona uma solução completa e segura para o monitoramento de áreas de proteção, incluindo a transferência segura de dados com FSoE no sistema de comunicação EtherCAT. Com isso, o novo aparelho de avaliação do sistema de radar PSENradar possibilita a funcionalidade FSoE segundo a IEC 61508 para aplicações de segurança até SIL 3. Como FSoE-MainInstance (FSoE-Master), o PNOZmulti 2 reúne em um único aparelho o monitoramento de todas as funções de segurança de uma aplicação de radar e estabelece conexões com FSoE SubordinateInstances (FSoE-Slaves) seguros na rede.
No pacote completo de minicontrolador de segurança PNOZmulti 2 como FSoE-MainInstance com sistema de radar seguro, esta conexão relevante para a segurança pode ser implementada facilmente como solução de um cabo e com esforço mínimo de fiação.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]