A Pilz oferece agora um novo módulo funcional certificado para o muting dinâmico do sistema de proteção baseado em câmera PSENvip 2 para a proteção dos freios de prensa. Com isso, agora ficou muito mais fácil configurar e implementar o processo de muting dinâmico nos freios de prensa ou na prensa dobradeira. PSENvip2 acelera o comissionamento de tais prensas e possibilita processos mais produtivos e ao mesmo tempo mais seguros na área do trabalho mecânico.
Ostfildern, 4 de jul. de 2023
Sistema de proteção baseado em câmera PSENvip 2: Novo módulo funcional para o muting dinâmico em freios de prensa da Pilz: dobra dinâmica
Como solução completa com Fast Analysis Unit (FAU) no sistema de automação PSS 4000, o sistema de proteção baseado em câmera PSENvip 2 oferece máxima segurança para freios de prensa em conformidade com a EN ISO 12622 e é adequado tanto para máquinas novas como para retrofits.
Automatize o muting, economize tempo
O novo módulo funcional de muting dinâmico está disponível pelo sistema de automação PSS 4000. Em combinação com o módulo FAU é possível configurar rapidamente e com facilidade a classe de ferramenta, o ponto final do muting ou os modos do campo de proteção.
É possível monitorar funções de segurança, como posição, velocidade, rampa de frenagem, sobrecurso e campo de proteção. Após a verificação, o novo módulo funcional assegura que o muting dinâmico seja iniciado. Como não há necessidade de trabalhos de programação manuais, o comissionamento da aplicação das prensas é realizado com rapidez e segurança. Isso economiza tempo e evita custos de acompanhamento.
Mais poder para a imprensa
Com PSENvip 2, corpos estranhos no campo ótico de proteção são identificados imediatamente e a operação da pensa é interrompida com segurança e sem afetar a produtividade. Isto porque a solução permite velocidades de operação adaptadas de modo ideal e, portanto, taxas de ciclo mais altas: graças ao processo de muting dinâmico, a velocidade da ferramenta superior pode ser continuamente ajustada através da adaptação dinâmica do campo de proteção. Somente a partir da zona de proteção é que isto é reduzido ao nível mais baixo. Juntamente com o diagnóstico conveniente, a solução completa e segura para dobrar aumenta a disponibilidade e a eficiência econômica das aplicações de prensas no trabalho mecânico.
Sistema para processo de dobra eficiente
A solução completa de PSENvip 2 e a Fast Unit Analysis no sistema de automção PSS 4000 da Pilz garante um processamento mais rápido e, consequentemente, um desligamento ainda mais rápido do processo de dobra. No sistema de automação PSS 4000 são usados os comandos SPS PSSuniversal PLC: o PSSuniversal PLC monitora todas as funções relevantes de segurança e também pode assumir as funções de comando padrão da prensa. Com isso, o pacote de soluções da Pilz cria a máxima produtividade com manuseio simples e garante um processo eficiente de freios da prensa.
Outras informações sobre PSENvip podem ser encontradas aqui
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]