Para o monitoramento da área de proteção também em ambientes desafiadores, a partir de agora o portfólio da Pilz conta com outro sensor disponível para o sistema de radar seguro PSENradar: o novo sensor de radar PSEN rd1.2 pode ser usado para a categoria de segurança cat. 3/PL d. Assim, ele também é capaz de proteger aplicações robóticas. Em combinação com a também nova unidade de avaliação PSEN rd1.0 I/O PS ETH, o sistema de radar seguro agora pode ser conectado ainda mais facilmente às aplicações existentes, otimizando o comissionamento. O sistema de radar seguro é utilizado em todos os lugares onde os sensores optoeletrônicos chegam ao limite. Sobretudo em condições de uso difíceis, como no processamento de madeira, de minerais e aço, bem como na indústria pesada e nas áreas de transporte e logística, o PSENradar, em conjunto com o minicontrolador configurável PNOZmulti 2, disponibiliza uma solução completa e segura para o monitoramento de áreas de proteção, inclusive com avaliação de conformidade.
Ostfildern, 23 de set. de 2021
A Pilz oferece um novo sensor de radar e uma unidade de avaliação para o monitoramento seguro da área de proteção: monitoramento de área protegida também na robótica!
A nova unidade de avaliação PSEN rd1.0 E/S PS ETH analysing unit no sistema de radar seguro oferece também uma interface Ethernet e uma interface Profisafe, além das interfaces já existentes. Assim, o sistema de radar seguro pode ser conectado às aplicações existentes com mais versatilidade. Além disso, é possível criar mais conjuntos de zonas. Isso facilita a configuração e garante uma disponibilidade mais alta da instalação.
Novo sensor para maior segurança
O PSEN rd1.2 incluído no sistema de radar seguro PSENradar complementa o sensor de radar PSEN rd 1.1 existente. Como comparação, ele dispõe de uma estrutura de dois canais que oferece uma maior proteção até o nível de performance (PL) d cat. 3. Assim, o novo sensor de radar pode ser utilizado para aplicações com maiores demandas de segurança. Nesse sensor de radar, a fixação ocorre por três eixos, de modo que também é possível realizar uma instalação vertical na tampa devido à rotação nos eixos X e Y. Assim, o PSEN rd1.2 pode ser montado e remontado de forma flexível e rápida. O comissionamento é realizado com mais rapidez.
Ao mesmo tempo, o novo sensor de radar PSEN rd1.2 oferece um alcance de 5 metros, além de ângulos de abertura mais estreitos de 20° na vertical e 20 a 100° na horizontal. Outra vantagem é que o ângulo de abertura no novo sensor pode ser configurado em incrementos de 10°. O ajuste flexível pelo alcance e pelos ângulos de abertura proporciona que a aplicação seja organizada de forma individual e rápida. Isso também contribui para a maior disponibilidade.
Segurança categórica inclusive para a robótica
Graças à categoria de segurança 3 e ao alcance de até 5 metros, o novo sensor de radar pode ser utilizado também em aplicações robóticas. Além das funções voltadas à segurança cobertas pela solução do sistema, inclui-se também o monitoramento de áreas, ou seja, a colocação da máquina em um estado seguro assim que uma área perigosa é ultrapassada. É aí que entra a proteção para o acesso pela parte traseira. Ela impede que a máquina volte a funcionar sozinha enquanto ainda houver pessoas na área perigosa. Assim, evita-se períodos de parada e garante-se a disponibilidade da aplicação robótica.
Aprender fazendo economiza tempo
Pela nova função de autoaprendizado do nosso sistema de radar seguro, é possível realizar alterações nas áreas de advertência e de proteção durante a operação. Entre elas estão a inclusão de uma caixa de ferramentas ou o descarte de materiais. O modo de aprendizagem garante que isso não seja avaliado como uma violação na área de segurança, mas como um ajuste. Não é necessário fazer uma nova configuração. Com as alterações posteriores, os usuários se beneficiam pelo manuseio mais flexível do fluxo de materiais, economizando esforços desnecessários com a configuração da aplicação.
Solução de radar completa com avaliação de conformidade inclusa no pacote
Em um único lugar, a Pilz oferece uma solução de serviço completa da avaliação de risco, passando pela integração do sistema até a avaliação de conformidade para o monitoramento de áreas de proteção em condições de uso rigorosas para toda a máquina. Neste serviço, os usuários recebem também uma solução de radar que inclui uma avaliação de conformidade. Em conjunto com o minicontrolador configurável e seguro PNOZmulti 2, o resultado é uma solução segura, econômica, abrangente e completa para o monitoramento da área de proteção em ambientes desafiadores.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: pilz@pilz.com.br