Na feira deste ano “Components by Interpack 2020”, a empresa de automação Pilz estará focada em soluções flexíveis de sistema para máquinas embaladoras. Nosso foco será tanto a segurança das máquinas (Safety) como a Industrial Security do empacotamento. A especialista em automação estará focada na área de controle de acesso seguro.
Ostfildern, 12 de mar. de 2020
A Pilz na “Components Special Trade Fair by Interpack” 2020, em Düsseldorf, pavilhão 18, estande 18B02 – embalar de modo inteligente e seguro!
Com o modelo de porta de proteção da Pilz, os visitantes da Interpack poderão se informar sobre as inúmeras possibilidades de aplicação do sistema modular de porta de proteção na indústria de embalagens.
Safety na linha completa
O sistema modular de porta de proteção da Pilz inclui soluções individuais de porta de proteção que são adequadas para as exigências das mais diferentes aplicações na indústria de embalagens. É possível combinar diversos componentes adequados à aplicação. A variante “Sensor da porta de proteção PSENmlock com ligação em série”, em combinação com a solução para diagnóstico Safety Device Diagnostics da Pilz, oferece um valor agregado, principalmente nas intervenções repetidas e constantes no processo de empacotamento: os interruptores ou as portas individuais da máquina embaladora podem ser comandados individualmente e de forma eficiente.
Security começa no controle de acesso
Um gerenciamento seguro de acesso a máquinas e sistemas é essencial na indústria de embalagens. As soluções de automação devem cobrir este aspecto. Para a seleção do modo operacional e gerenciamento da autorização de acesso, a Pilz já possui o comando compacto seguro e configurável PNOZmulti 2. Como solução de sistema, o comando compacto possibilita, em conjunto com a unidade de leitura PITreader do sistema de seleção do modo operacional e autorizações de acesso PITmode, um controle de acesso global, além de uma seleção funcionalmente segura do modo operacional. Graças à utilização da tecnologia de chave de transponder RFID codificada, é garantida uma rastreabilidade “secure”. A solução, composta pelo comando compacto e sistema de seleção do modo operacional e autorizações de acesso, garante processos de empacotamento na produção que sejam seguros de acordo com Safety e Industrial Security.
Hardware para conceitos de segurança completos
Para a operação ideal, é necessário um conceito individual de segurança para as máquinas embaladoras, independentemente de ser uma embalagem primária, secundária ou final. A área de Industrial Security está ganhando cada vez mais importância, por exemplo, na proteção de dados sensíveis, para garantir a disponibilidade das máquinas embaladoras. Para isso, é necessária uma abordagem holística do tema Safety e Security, que deve ser auxiliada por soluções adequadas de hardware. Em Düsseldorf, a Pilz mostrará como o aplicativo de firewall SecurityBridge pode proteger o comando compacto PNOZmulti configurável e o sistema de automação PSS 4000 da Pilz contra ataques baseados em rede e acesso não autorizado, principalmente nas indústrias alimentícia e farmacêutica. Com isso, é possível bloquear manipulações ou ataques externos à linha de empacotamento.
A Pilz expõe no pavilhão 18, estande 18BO2. Mais informações sobre a exposição da Pilz na feira em: www.pilz.com/interpack
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br