A Pilz, especialista em automação, ganhou uma licitação da Trafikverket, órgão central da infraestrutura de transporte da Suécia. A empresa foi escolhida para o contrato de modernização da infraestrutura de comunicação da rede ferroviária nacional. Com base no controle ferroviário da Pilz, a transmissão de dados será convertida da tecnologia analógica de cobre para uma tecnologia de fibra óptica mais potente e confiável.
Ostfildern, 14 de dez. de 2023
A autoridade ferroviária sueca Trafikverket aposta na solução ferroviária inovadora da Pilz para o projeto de digitalização - Tecnologia de controle seguro para a rede ferroviária sueca
A Trafikverket anunciou recentemente que a Pilz ganhou a licitação "Safe Relay Messages over Opto (SRO)". Isso significa que a infraestrutura das linhas ferroviárias será gradualmente convertida para a tecnologia digital. A Trafikverket é proprietária e administra a maior parte da rede ferroviária sueca, com 14.200 quilômetros.
Digitalização? Seguramente!
No futuro, o inovador sistema de controle ferroviário da Pilz assumirá a comunicação entre os bloqueios e os quadros de comando nas linhas, com base na Ethernet segura e em tempo real SafetyNET p. Isso permite, por exemplo, a transmissão de informações sobre a utilização da capacidade da linha ou o controle de sinais. As sinais digitais das E/S são transmitidos por meio de conexões de fibra óptica de longa distância. Além disso, a solução da Pilz garante a operação segura segundo a SIL4 e a EN 50126.
Outras informações sobre as soluções de digitalização da Pilz para a indústria ferroviária podem ser encontradas aqui
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]