Ostfildern, 9 de nov. de 2023

O minicontrolador configurável PNOZmulti 2 da Pilz agora com conexão FSoE (= FailSafe over EtherCAT): combinação da transmissão segura dos dados com arquiteturas flexíveis

Para uma produção eficiente, os conceitos de segurança devem poder ser perfeitamente integrados aos conceitos das máquinas. Por isso, o minicontrolador seguro configurável PNOZmulti 2 da Pilz é compatível com o sistema de comunicação aberto EtherCAT em combinação com o protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). O PNOZmulti 2 possibilita a transmissão de informações relevantes para o controle e para a segurança e, portanto, visa a eficiência na produção. O PNOZmulti 2 oferece agora possibilidades de ampliação flexíveis e econômicas para a conexão de estruturas de sistemas relevantes para a segurança.

Safety-over-EtherCAT para comunicação EtherCAT: O minicontrolador seguro PNOZmulti 2 pode ser facilmente configurado como FSoE-Master, FSoE-Slave e EtherCAT-Slave a partir da versão 11.3 da ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Até quatro conexões Master-Master e até 60 conexões Master-Slave são possíveis com o módulo de comunicação EtherCAT FSoE em conjunto com o aparelho básico PNOZ m B1. Com isso, as estruturas de sistemas flexíveis podem ser facilmente implementadas e ampliadas de forma também flexível com uma "solução de cabo único" no nível do Feldbus. Além do alto grau de segurança, o sistema de segurança certificado garante também a eficiência de máquinas e sistemas.

Radar e acionamento conectados com maestria
Com o PNOZmulti 2 como FSoE-Master, é possível implementar facilmente a interligação relevante para a segurança com o sensor de radar seguro PSENradar da Pilz e a tecnologia de acionamento segura PMC (Pilz Motion Control), ambos com funcionalidade FSoE. A "solução de cabo único" também é usada para integrar de forma flexível atuadores e sensores com capacidade FSoE na rede. Como FSoE-Master, o PNOZmulti 2 reúne em um único aparelho o monitoramento de todas as funções de segurança de uma aplicação, desde parada de emergência até porta de proteção e cortinas de luz, e estabelece conexões com Slaves seguros na rede. Isso minimiza a necessidade de cabeamento e economiza gastos. Além disso, as amplas opções de diagnóstico garantem tempos de paralização mínimos para uma produção econômica.

Para realizar a transmissão de dados segura para EtherCAT, foi definido o protocolo Safety-over-EtherCAT (FSoE). FSoE possibilita a transmissão de informações seguras e não seguras no sistema de comunicação EtherCAT. O FSoE é adequado para aplicações de segurança até SIL 3, segundo a norma IEC 61508.

Mais sobre os produtos em: www.pilz.com/com

O minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2 da Pilz oferece agora o sistema de comunicação aberto EtherCAT em combinação com o protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE. Isso possibilita a transmissão de informações relevantes para o controle e para a segurança, aumentando a eficiência da produção. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
O minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2 da Pilz oferece agora o sistema de comunicação aberto EtherCAT em combinação com o protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE. Isso possibilita a transmissão de informações relevantes para o controle e para a segurança, aumentando a eficiência da produção. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

O minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2 da Pilz oferece agora o sistema de comunicação aberto EtherCAT em combinação com o protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE. Isso possibilita a transmissão de informações relevantes para o controle e para a segurança, aumentando a eficiência da produção. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório