A partir de agora estão disponíveis novas variantes de combinação da trava de segurança PSENbolt da Pilz com o sistema de portas de proteção seguro e mecânico PSENmech com bloqueio: os usuários podem escolher entre as variantes padrão e as variantes com chave. A solução segura completa é formada por trava mecânica, maçaneta e o novo relé de segurança combinável de maneira flexível. Desse modo, ela representa uma solução de portas de proteção ainda mais flexível e econômica para a segurança de pessoas e processos.
Ostfildern, 19 de ago. de 2021
Pilz: novas variantes para a trava de segurança PSENbolt em combinação com o sistema de portas de proteção mecânico PSENmech com bloqueio promovem segurança ao evitar a manipulação
Estão disponíveis variantes padrão e variantes com chave integrada. Algumas delas também podem ser complementadas com um desbloqueio de fuga. As variantes com chave integrada permitem fixar a trava na posição aberta quando uma pessoa entra na instalação para realizar a manutenção, por exemplo. A porta não pode ser fechada pelo lado de fora por outra pessoa, e a máquina não pode ser reiniciada. Assim, evita-se uma reinicialização indesejada da máquina. As variantes com chave integrada garantem mais segurança na instalação.
Segurança máxima para mais economia
A PSENbolt, em combinação com o sistema de portas de segurança PSENmech com bloqueio, realiza o travamento e o bloqueio seguros até a PL d, de acordo com a EN/ISO 13849-1, e a SIL CL 2, de acordo com a EN/IEC 62061. Se a solução ainda for complementada com o relé de segurança PSENcode codificado, garante-se um monitoramento seguro das portas de proteção até a categoria mais alta PL e, de acordo com a EN/ISO 13849-1, ou SIL CL 3, de acordo com a EN/IEC 62061. Nessa combinação, a trava de segurança PSENbolt garante o cumprimento das elevadas demandas de proteção contra desvio e manipulação. Os usuários beneficiam-se da alta disponibilidade e da consequente economia da instalação.
Trava resistente
As variantes da PSENbolt podem ser utilizadas em inúmeros setores e aplicações. Junto com o sistema de portas de proteção seguro e mecânico PSENmech com bloqueio, elas garantem a proteção de pessoas e máquinas nas indústrias de plástico, automotiva, de embalagens e na indústria de papel e celulose, por exemplo. Elas oferecem uma solução mecânica para o monitoramento das portas de proteção que devem ser instaladas de maneira justa ou que são submetidas a fortes vibrações.
Pré-fabricado = menos despesas
A trava de segurança PSENbolt combina uma trava mecânica, uma maçaneta e um relé de segurança de combinação flexível como, por exemplo, o PSENmech com bloqueio. Desse modo, evitam-se as construções próprias e caras, o que diminui significativamente os custos com desenvolvimento e montagem.
Junto com o relé de segurança PNOZsigma ou com os minicontroladores PNOZmulti 2 seguros e configuráveis, a Pilz oferece uma solução completa e econômica.
Outras informações sobre o produto estão disponíveis aqui
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br