2022, um ano exaustivo, mas bem-sucedido, está por trás do Grupo Pilz: em 2022 a empresa de automação alcançou um faturamento recorde de 403,3 milhões de euros, apesar das difíceis condições gerais. A capacidade de entrega continua sendo importante. Em 2023, a empresa familiar, comemora, com o lema “Valores”. Criar. Futuro” seu 75º aniversário e segue para o futuro com um alegre “Sim!”. A Pilz está investindo ceca de 30 milhões de euros no mundo inteiro em produção e tecnologia de produção durante os próximos três anos.
Ostfildern, 25 de mai. de 2023
O ano comercial de 2022 foi um sucesso para a Pilz: faturamento de mais de 400 milhões de euros pela primeira vez: “Um ano, difícil, mas ao mesmo tempo, positivo”
“2022 foi ao mesmo tempo um ano difícil e positivo! Na Pilz, conseguimos tirar o melhor proveito dessas condições econômicas desfavoráveis e complexas. É por isso que estamos tão satisfeiros com o bom resultado” relembra com satisfação Susanne Kunschert, sócia-diretora da Pilz GmbH & Co. KG.
Em 2022, a empresa atingiu um faturamento de 403,3 milhões de euros e, com isso, um crescimento de faturamento de 15,8%. O percentual de exportação em 2022 aumentou em 1,1 ponto, chegando a 76,3%. A Pilz apresentou um crescimento muito expressivo na Ásia. A Alemanha continua sendo um grande mercado para a Pilz. Apesar de uma notável facilidade nos mercados de aquisição, a Pilz continua a priorizar a capacidade de fornecimento.
Até 2025, a empresa investirá ainda cerca de 38 milhões de euros nas suas instalações de produção mundiais na sede em Ostfildern (Alemanha), Betschdorf (França), Bad Ragaz (Suíça) e Jintan (China), por exemplo, na expansão e renovação da produção SMD, produção de relés e intralogística.
Também na quantidade de funcionários
A quantidade de funcionários aumentou em 2022. Em 31 de dezembro de 2022, a empresa de automação empregava 2.399 funcionários em 42 países. Isso representa um aumento de 2,7%. Na Alemanha, o número de funcionários era de 1.010 (em 31/12/2022), ou seja, um aumento de 1,7%. A empresa enfrenta a escassez de mão de obra qualificada com o forte treinamento interno da empresa: 43 aprendizes começaram na sede da empresa em 31/12/2022, 21 dos quais são alunos da Universidade Estadual Cooperativa de Baden-Württemberg.
Resumo: Industrial Security garante produtividade
A Pilz é fornecedora de soluções de automação seguras. A empresa ampliou sua oferta na área de Industrial Security. Além das soluções técnicas, a Pilz oferece suporte na forma de serviços e treinamentos. “Em relação à Security, toda a indústria enfrentará grandes desafios nos próximos anos. Para garantir a produtividade, as máquinas devem ser protegidas contra manipulações e contra acesso não autorizado”, explica Thomas Pilz, sócio-diretor da Pilz GmbH & Co. KG. “As empresas também devem se preparar em tempo hábil para as mudanças das exigências legais, como da nova legislação de máquinas ou NIS II. Auxiliamos nossos clientes nisso”, ele complementou.
75 anos da Pilz: valores. Criar. Futuro.
Em 2023 a Pilz comemora seu 75º aniversário. “Nossa empresa está em constante mudança: de vidraria a empresa eletrônica, automatizador e digitalizador. Comum a todas as épocas: nossos valores corporativos e a alegraia da inovação. Desta forma, sempre conseguimos nos orientar para os desafios e nos tornamos a empresa que somos hoje”, explicou Thomas Pilz.
Pilz diz “Sim!” para 2023
A Pilz teve um bom começo em 2023 e mira um crescimento renovado em termos de faturamento e número de funcionários, diante das persistentes condições gerais difíceis. Susanne Kunschert olha para o futuro com otimismo: “Quando olhamos para 2023, ainda estamos longe de poder falar novamente em um ano normal. Estamos definindo nosso caminho com cautelosa, mas com otimismo, com um “Sim!” alegre ao que está por vir.”
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br