Ostfildern, 7 de out. de 2021

Portfólio completo de serviços para operadores de veículos guiados autônomos para rotas seguras

Com seu pacote de serviços, a empresa de automação Pilz fornece consultoria e assessoria para a implementação de aplicações seguras com veículos guiados autônomos (AGV). A oferta da Pilz começa com o desenvolvimento dos conceitos de segurança na fase de projeto e vai até o comissionamento, incluindo treinamento. Isto atende tanto às exigências da norma ISO 3691-4 relevante como garante a produtividade durante a operação.

Os operadores de veículos ou sistemas guiados automatizados (AGV/AGV múltiplos) devem garantir que seu sistema não seja apenas projetado com segurança, mas também possa ser utilizado de maneira segura e produtiva na intralogística, levando em conta todas as condições espaciais e infraestruturais. 

Aspectos de segurança considerados em uma fase inicial
A Pilz desenvolveu um pacote de serviços que pode ser adaptado individualmente às exigências específicas da aplicação em questão. A Pilz se envolve desde a fase de projeto no desenvolvimento dos conceitos de segurança. Também está incluída uma revisão da avaliação de risco pelo fabricante do AGV e uma validação detalhada das funções de segurança mais importantes. Desta forma, os aspectos de segurança podem ser considerados desde o início. Esta revisão da segurança dos AGV em uma fase inicial do processo de aquisição ajuda a evitar custos desnecessários e a economizar tempo. 

É essencial realizar uma avaliação de risco de toda a aplicação no local. Isto envolve a verificação de todos os AGV em uso. O próximo passo é validar a aplicação inteira. Os campos ou zonas de proteção necessários também são definidos aqui e é feita a proteção dos sistemas móveis, levando em conta todo o ambiente. 

A Pilz assume a responsabilidade pela implementação segura
A Pilz fornece suporte com todas as medidas necessárias no local e, se necessário, acompanha o operador até a avaliação de conformidade internacional (como a marcação CE), assumindo assim a responsabilidade pela implementação segura da aplicação AGV. 
Mesmo antes do comissionamento, devem ser realizadas verificações periódicas para garantir que os AGV estejam em boas condições e funcionando com segurança. A Pilz também pode cuidar disso como parte do pacote completo. Também estão disponíveis cursos de treinamento sobre a operação segura de uma aplicação AGV para que os usuários possam adquirir mais conhecimentos. 

Mais informações sobre o produto podem ser encontradas

Com o pacote de serviços da Pilz especialmente adaptado às exigências dos veículos guiados autônomos, os usuários recebem tudo de que precisam para garantir a segurança e produtividade de sua aplicação, incluindo avaliação de conformidade internacional, treinamento e componentes adequados. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Com o pacote de serviços da Pilz especialmente adaptado às exigências dos veículos guiados autônomos, os usuários recebem tudo de que precisam para garantir a segurança e produtividade de sua aplicação, incluindo avaliação de conformidade internacional, treinamento e componentes adequados. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Com o pacote de serviços da Pilz especialmente adaptado às exigências dos veículos guiados autônomos, os usuários recebem tudo de que precisam para garantir a segurança e produtividade de sua aplicação, incluindo avaliação de conformidade internacional, treinamento e componentes adequados. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: pilz@pilz.com.br

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: vendas@pilz.com.br

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório