Ostfildern, 18 de mar. de 2021

O módulo de maçaneta PSENmlock expande o sistema modular de porta de proteção da Pilz: uma maçaneta segura nas portas

O módulo de maçaneta PSENmlock agora está disponível no sistema modular de porta de proteção da Pilz. Como uma solução abrangente, o módulo de maçaneta tem um atuador e um desbloqueio de emergência integrados. Em conjunto com o sensor de porta de proteção seguro PSENmlock para o travamento e bloqueio seguros, o módulo de maçaneta representa uma solução individualmente adaptável e segura para portas acessíveis.

O bloqueio seguro é obtido por meio do controle de dois canais. Assim, o relé é adequado principalmente para uso em máquinas com movimento inercial perigoso, nas quais é necessário um bloqueio seguro com a mais alta categoria de segurança Performance Level.

Segurança combinada com flexibilidade elevada
O módulo de maçaneta PSENmlock pode ser usado tanto para portas com dobradiça à esquerda como para portas com dobradiça à direita. Ele pode ser instalado por dentro ou por fora e é compatível tanto com portas basculantes como com portas de correr. Estas diferentes opções permitem que o módulo de maçaneta seja usado em portas diferentes. Os usuários se beneficiam da máxima flexibilidade de instalação.

Zona de perigo sob controle
A maçaneta amarela está localizada na parte externa da porta a ser fixada, através do qual o atuador é estendido para fechar ou abrir. O desbloqueio de emergência só pode ser acionado pela maçaneta vermelha no lado de dentro da porta. Isto permite que as pessoas saiam a qualquer momento de uma área potencialmente perigosa dentro da sala de máquinas. O módulo de maçaneta PSENmlock tem um encaixe de bloqueio para até cinco fechaduras. Isto evita que a máquina reinicie involuntariamente após uma parada. Com isso, a segurança em portas acessíveis é aumentada, evitando acidentes.

Segurança modular e adaptável em portas
O módulo de maçaneta PSENmlock é a mais nova expansão do sistema modular de portas de proteção da Pilz. Como uma solução modular de porta de proteção com controle de acesso, o sistema de porta de proteção fornece sensores, desbloqueio de emergência, maçanetas, um sistema de diagnóstico e uma unidade de botão com sistema opcional de autorização de acesso integrado, além do dispositivo de avaliação adequado. Os usuários se beneficiam de uma montagem e instalação rápidas. Todos os módulos do sistema de porta de proteção podem ser combinados individualmente e, assim, proteger as portas acessíveis de forma flexível. Juntamente com o minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2 da Pilz, é criada uma solução completa e segura para o monitoramento da porta de proteção.

Mais informações sobre o sistema modular de porta de proteção
e o módulo de maçaneta PSENmlock da Pilz.

Soluções completas e seguras para portas: Pessoas e sistemas são protegidos com segurança com o PSENmlock e o módulo de maçaneta PSENmlock com desbloqueio de emergência integrado, a mais nova expansão do sistema modular de porta de proteção modular da Pilz. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Soluções completas e seguras para portas: Pessoas e sistemas são protegidos com segurança com o PSENmlock e o módulo de maçaneta PSENmlock com desbloqueio de emergência integrado, a mais nova expansão do sistema modular de porta de proteção modular da Pilz. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Soluções completas e seguras para portas: Pessoas e sistemas são protegidos com segurança com o PSENmlock e o módulo de maçaneta PSENmlock com desbloqueio de emergência integrado, a mais nova expansão do sistema modular de porta de proteção modular da Pilz. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: pilz@pilz.com.br

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: vendas@pilz.com.br

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório