Em março de 2020, a série de seminários “Automação Segura” vai inaugurar a série de eventos “Automation on Tour” da Pilz. Ela é parte da série de encontros voltados à prática da empresa de automação Pilz, de Ostfildern. O foco da série gratuita de seminários na Alemanha é a engenharia de hardware e de software no processo de marcação CE até a validação completa e documentação da segurança da máquina.
Ostfildern, 29 de jan. de 2020
A série de encontros “Automation on Tour” da Pilz começa com o enfoque em “Implementação segura da marcação CE” - A turnê de 2020! – “Automação Segura” com a Pilz
A série de seminários “Automação Segura” fornece respostas para a questão de como uma máquina pode ser “segura”. O foco é tanto em “Safety” como em segurança das máquinas. Além disso, o enfoque em “Safety & Security” também é prioridade de toda a série de eventos.
Reconhecendo perigo(s)!
Em um exemplo prático, os participantes aprendem como é possível determinar os perigos e avaliar os riscos resultantes de acordo com as normas. Além do conteúdo do seminário, a Pilz, por ser uma especialista em normas, não fornece apenas uma visão geral das alterações atuais, mas também apresenta alterações futuras das normas e diretrizes relevantes. Com base em uma aplicação de porta de proteção, na parte prática os especialistas da Pilz demonstram como são determinados os Performance Levels PLr necessários e como é criado um conceito de segurança. O objetivo é trabalhar junto com os participantes para desenvolver a solução de segurança para o hardware e o software.
Neste ano, a Pilz mais uma vez oferece duas séries diferentes de seminários como parte da série de eventos deste ano. A segunda série de seminários “Operação segura de máquinas e sistemas” começará em setembro de 2020.
Todas as informações sobre os conteúdos, prazos, locais dos eventos e registro nas séries gratuitas de seminários “Automação Segura 2020” estão disponíveis aqui
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br