Hoje, 29.06.2023, o “Machinery regulation (EU) 2023/1230” (doravante denominado Regulamento de Máquinas) foi publicado no Diário Oficial da União Europeia. Os fabricantes e operadores de máquinas têm 42 meses para cumprir os novos requisitos para máquinas e sistemas. O regulamento fornece orientações mais concretas em relação a como lidar com alterações significativas de uma máquina, bem como quais máquinas estão sujeitas a inspeção. Ele também leva em consideração a crescente importância da digitalização e da Industrial Security. Com uma ampla oferta de serviços, os especialistas da Pilz auxiliam as empresas na implementação bem-sucedida das novas exigências legais.
Ostfildern, 29 de jun. de 2023
A Pilz oferece suporte na implementação dos requisitos modificados. O novo Regulamento de Máquinas foi publicado!
No âmbito da segurança funcional das máquinas, a Diretriz de Máquinas 2006/42/CE sempre teve importância essencial. Seu objetivo é a padronização das exigências fundamentais e obrigatórias europeias em relação à segurança das máquinas. Com a nova publicação do Regulamento de Máquinas, as especificações foram atualizadas.
Cibersegurança como obrigação
O novo regulamento continua a abranger máquinas e produtos associados, mas ampliou os componentes de segurança para incluir softwares. Ele esclarece melhor quando ocorre uma alteração significativa em máquinas e nos sistemas existentes e, portanto, quando precisa ser realizada uma nova avaliação de conformidade CE. Ele aplica-se aos usuários que se tornaram fabricantes como resultado de uma alteração significativa, com todas as obrigações. Por exemplo, o novo Regulamento de Máquinas lista seis categorias de máquinas como “potentially high risk machinery” , entre outras, em relação à inteligência artificial, para as quais os fabricantes de máquinas não podem mais declarar a conformidade em conexão com uma norma harmonizada, como anteriormente. No futuro, para isso deverá ser consultado um órgão notificado.
Novidade: enquanto a Diretriz de Máquinas se preocupava puramente com Safety, o Regulamento de Máquinas novo inclui o objetivo de proteção de cibersegurança de Safety de “Protection against corruption” em “Essential health and safety requirements EHSR”. As ameaças à cibersegurança não devem prejudicar as funções de segurança da máquina. Para alguns fabricantes, isso implica em uma revisão dos seus conceitos de Security atuais.
Situação atual
Também foram feitas simplificações: os manuais de instruções digitais e as declarações de conformidade digitais da UE são possívels em determinadas circunstâncias. O formulário em papel só precisa ser fornecido a pedido do cliente.
“Em resumo, o novo regulamento leva em consideração as mudanças tecnológicas dos últimos anos”, contou Klaus Dürr, Vice President Standards Group na Pilz. “Com o “período de transição” de 42 meses, os órgãos de normalização têm muito trabalho pela frente. Por isso, é interessante ver se as normas relevantes estarão disponíveis como normas harmonizadas até a entrega em vigor do Regulamento de Máquinas.”
Os fabricantes de máquinas não estão sozinhos
Há anos a Pilz apoia os fabricantes de máquinas com uma ampla gama de serviços para a segurança de máquinas, desde a análise de segurança até a validação e marcação CE. Os especialistas da Pilz assessoram os clientes durante alterações significativas de máquinas e sistemas, de acordo com as exigências do Regulamento de Máquinas. A Pilz também está atenta às novas exigências normativas para Security, pois Industrial Security garante a integridade da segurança na máquina: para isso, a empresa ampliou a sua oferta de serviços com treinamento adequados na área de Industrial Security.
Aqui estão disponíveis mais informações sobre o novo Regulamento de Máquinas

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br