Ostfildern, 5 de out. de 2021

O novo cartão de segurança PMCprotego S3 amplia a solução integrada no acionamento de movimentação segura PMCprotego DS da Pilz: o feedback de acionamento mais seguro!

O novo cartão de segurança PMCprotego S3 amplia a solução integrada no acionamento de movimentação segura PMCprotego DS, com funções adicionais de monitoramento de movimentação segura conforme a EN 61800-5-2. Com essas funções, uma reação de erro específica da aplicação agora pode ser configurada antecipadamente de maneira flexível e individual com o uso da ferramenta de engenharia PASmotion. Isso reduz as paradas das máquinas, para que as instalações sempre alcancem sua produtividade máxima, apesar dos mais diversos requisitos de segurança. E garante um alto nível de disponibilidade das instalações.

Outras funções de monitoramento de movimentação segura incluem o monitoramento seguro da direção da movimentação (SDI-M), o monitoramento seguro da medida incremental (SLI-M), o monitoramento seguro da velocidade (SLS-M), assim como o monitoramento seguro da interrupção operacional (SOS-M), o monitoramento seguro da posição (SLP-M) e o monitoramento seguro da faixa de velocidade segura (SSRM).
Graças às novas funções, o PMCprotego S3 garante mais flexibilidade na engenharia.

As funções de segurança com comunicação segura fornecem flexibilidade 
A comunicação segura e rápida com o PMCprotego S3 ocorre via EthernetSafetyNET p RTFL em tempo real . Isso agora também permite a comunicação cruzada segura entre todos acionamentos equipados com cartão de segurança na aplicação. As saídas do cartão de segurança SafetyNET p RTFL também podem ser utilizadas virtualmente: Esta utilização flexível reduz os custos com o cabeamento e, portanto, traz economia com os gastos de hardware. 

O pacote completo aberto reduz custos
A solução integrada ao acionamento agora também pode ser conectada via SafetyNETp diretamente ao minicontrolador PNOZmulti 2configurável. Além disso, está aberto a tipos de motores de mercado e sistemas de feedback e suporta comunicação padrão via EtherCAT e Profinet. Isso fornece um pacote completo aberto composto por uma solução de acionamento segura e um controle seguro que pode ser integrado facilmente em aplicações existentes. A abertura fornece aos fabricantes de máquinas um alto grau de flexibilidade e, assim, poupa esforços adicionais e reduz os custos. 

A ferramenta acelera o comissionamento
Para o comissionamento rápido, a ferramenta de engenharia PASmotion oferece também, em conjunto com a parametrização do cartão de segurança, a configuração do servoamplificador e o comando docontrole de movimentação em uma única ferramenta. Na ferramenta de engenharia, os usuários podem rapidamente montar "suas" funções usando módulos certificados: os módulos podem ser facilmente conectados e combinados, e as entradas e saídas podem ser livremente atribuídas de maneira individual. Além disso, as entradas e saídas virtuais podem ser mapeadas por meio da SafetyNET p RTFL, assim como as entradas e saídas físicas no editor gráfico para as funções de segurança, o que também economiza tempo. Desta forma, os usuários recebem sua solução de acionamento individual e suporte para uma configuração flexível e intuitiva. Isso economiza tempo e garante um comissionamento rápido.

Projeto de acionamento de uma única fonte
A Pilz também oferece engenharia e serviços completos para soluções da área de PMC (Controle de Movimentação da Pilz) para sistemas novos e já existentes (retrofit). O pacote completo da Pilz de uma única fonte minimiza o tempo necessário para o projeto inteiro de acionamento. Assim, as instalações – também na tecnologia de embalagem, uma vez que um grande número de eixos deve ser coordenado com segurança – podem ser colocadas em operação mais facilmente. Tanto os fabricantes de máquinas quanto os operadores se beneficiam das soluções globais específicas da aplicação e rápidas que economizam tempo e custos e, em geral, aumentam da produtividade.

Mais informações sobre o assunto estão disponíveis aqui

 

O novo cartão de segurança PMCprotego S3 da Pilz amplia a solução integrada no acionamento de movimentação segura, com funções adicionais de monitoramento de movimentação segura conforme a EN 61800-5-2. Com essas funções, uma reação de erro específica da aplicação agora pode ser configurada antecipadamente de maneira flexível e individual com o uso da ferramenta de engenharia PASmotion. Isso reduz as paradas das máquinas. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)
O novo cartão de segurança PMCprotego S3 da Pilz amplia a solução integrada no acionamento de movimentação segura, com funções adicionais de monitoramento de movimentação segura conforme a EN 61800-5-2. Com essas funções, uma reação de erro específica da aplicação agora pode ser configurada antecipadamente de maneira flexível e individual com o uso da ferramenta de engenharia PASmotion. Isso reduz as paradas das máquinas. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

O novo cartão de segurança PMCprotego S3 da Pilz amplia a solução integrada no acionamento de movimentação segura, com funções adicionais de monitoramento de movimentação segura conforme a EN 61800-5-2. Com essas funções, uma reação de erro específica da aplicação agora pode ser configurada antecipadamente de maneira flexível e individual com o uso da ferramenta de engenharia PASmotion. Isso reduz as paradas das máquinas. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: pilz@pilz.com.br

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: vendas@pilz.com.br

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório