As soluções de automação digital para infraestruturas metroferroviárias seguras são o foco da exposição da Pilz na InnoTrans 2022 (20 a 23 de setembro de 2022, em Berlim). Uma novidade é o adaptador EULYNX, que possibilita a aplicação dos padrões EULYNX de vários fabricantes nas torres de controle já existentes. Além disso, a empresa de automação apresenta sua oferta de serviços para a segurança de máquinas, a fim de auxiliar os operadores e fabricantes do setor metroferroviário a proteger suas instalações operacionais.
Ostfildern, 11 de ago. de 2022
InnoTrans 2022: A Pilz exibe soluções de automação para o futuro do tráfego metroferroviário: digitalização segura e simples
Na InnoTrans, a Pilz mostra como os operadores de infraestrutura metroferroviária podem aproveitar as oportunidades de digitalização com as soluções de automação. A Pilz oferece um portfólio com interfaces abertas e soluções COTS (Commercial Off-the-Shelf) padronizadas para o desenvolvimento de aplicações autorais. A oferta apresentada na Innotrans conta com aplicações ferroviárias clássicas, como controles de desvios, soluções de interface ou passagens de nível, mas também aplicações ferroviárias quase industriais como, por exemplo, a proteção das instalações da operação ferroviária.
Mercados metroferroviários abertos graças à comunicação aberta
O adaptador EULYNX, apresentado pela Pilz na Innotrans, ilustra como poderá ser o futuro dos trilhos. A padronização da tecnologia das torres de controle é o objetivo declarado do projeto EULYNX europeu. Nesse padrão, o chamado controlador de objetos (Object Controller) traduz as ordens de comando digitais emitidas pelas torres de controle em sinais analógicos para indicar desvios, por exemplo. Com o adaptador EULYNX com base no sistema de automação PSS 4000, as torres de controle existentes serão compatíveis com os controladores de objetos. Devido à sua abertura e compatibilidade, o adaptador EULYNX apresenta-se como um componente importante para a implementação da digitalização, que abrange uma diversidade de países e fabricantes, na tecnologia de controle seguro e de condução.
Jan van der Heide, Business Development Manager Railway da Pilz, explica como as soluções locais e específicas dos países estão migrando para um mercado ferroviário aberto na palestra realizada no Speakers‘ Corner. Sua apresentação, chamada “Do controlador de objetos para a digitalização internacional da infraestrutura ferroviária: como o EULYNX pode acelerar as suas ambições”, será realizada no dia 21 de setembro, das 13h30 às 14h30.
Tratando do tema “Redefinindo a mobilidade: oficina do futuro VDB”, Michael Fohrer, consultor da Business Unit Rail da Pilz, discute com outros especialistas do setor no Fórum de diálogos sobre VDB, a ser realizado em 23 de setembro, das 10h às 12h, no +palais.Berlin, pavilhão 19.
Assistência para a segurança de instalações e operações
A Pilz complementa sua oferta de automação com serviços como, por exemplo, planejamento e gestão de projetos, programação, documentação e suporte durante o processo de certificação. Tudo especialmente adaptado às demandas do setor ferroviário.
Como especialista em segurança de máquinas e instalações, há décadas a Pilz oferece serviços abrangentes e adequados para as demandas particulares dos fabricantes e operadores de máquinas com o intuito de proteger as pessoas, as máquinas e o meio ambiente. Em seu painel na feira InnoTrans, os especialistas da Pilz explicam os benefícios que os operadores da malha e os fabricantes de tecnologia metroferroviária podem obter para a segurança de máquinas em suas instalações e operações.
De 20 a 23 de setembro de 2022, a Pilz apresenta suas soluções inovadoras na feira internacional de engenharia de tráfego Innotrans, em Berlim (pavilhão 27, estande 550).
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br