Brasil | português

Ostfildern, 7 de mar de 2017

Pilz na Feira de Hannover 2017, pavilhão 9, estande D17 – Automatizar de modo mais inteligente!

Sob o lema "Nós automatizamos. Com segurança.", a Pilz apresentará soluções para os setores, lançamentos de produtos e serviços para soluções completas de automação na Feira de Hannover, de 24 a 28 de abril de 2017. Lançamentos inovadores para as áreas da cooperação entre homem e robô (MRK) e sistemas de sensores, bem como a fábrica inteligente estão no centro da exibição na feira deste ano.

Também fazem parte da exibição na feira: as áreas de tecnologia de controle e de acionamento, bem como os sistemas de diagnóstico e de visualização adequados e os softwares correspondentes.

Soluções completas para aplicações robóticas seguras
Uma MRK autêntica tem condições de funcionar sem cercas de proteção separadoras entre o homem e o robô. A Pilz mostra como isso pode ser implementado de modo seguro no estande da feira, exemplificando com uma aplicação MRK conforme o princípio da limitação de desempenho e força e completamente protegida com produtos do portfólio da Pilz. Nela, são utilizados dois produtos novos para a MRK segura. Com o inovador sistema de medição de força e de pressão PROBms, a Pilz oferece um pacote completo para a validação de aplicações MRK. Está contido no pacote um medidor de colisões conforme a ISO/TS 15066. O sistema de medição de força e de pressão está disponível para locação em âmbito internacional. Graças à medição sempre exata, a produtividade e a confiabilidade de aplicações MRK podem ser aumentadas.
O novo scanner de segurança a laser PSENscan também ajuda o usuário em suas aplicações robóticas: principalmente durante o uso em áreas de perigo de má visibilidade, pessoas podem facilmente passar despercebidas. Ao contrário da proteção por meio de grades de luz, o PSENscan monitora permanentemente toda a área de perigo. Assim, evita-se o reinício do funcionamento caso uma pessoa ainda esteja na área de perigo. Isso assegura uma produtividade aumentada e a ergonomia de sua instalação, elevando a segurança.

Segurança para a Indústria 4.0
Em máquinas e instalações modulares e distribuídas, a ligação da aplicação em rede é fundamental. O modelo de uma fábrica inteligente, a Smart Factory, mostra como produtos individualizados podem ser produzidos de modo flexível, econômico e prático para o usuário. O modelo é formado por três módulos conectados entre si e que, como uma linha de produção inteligente, fabricam produtos personalizados. Desde o sensor e o acionamento até o comando, todos os componentes são da Pilz. A novidade: o botão de parada de emergência de ativação elétrica PITestop active. Por meio da iluminação, ele sinaliza se está ativo ou não. De acordo com a necessidade, partes da máquina e da instalação podem ser comutadas de modo seguro para o estado ativo ou inativo, conforme a ISO 13850. Assim, os conceitos de segurança flexíveis, principalmente os exigidos pela fábrica inteligente, são fáceis de implementar. Com isso, o PITestop active contribui para permitir mais flexibilidade e modularidade, exatamente no sentido da Indústria 4.0.
Também em Hannover: o novo Open Source Industrie PC Industrial PI para automação digital. O PC industrial "conversível" com base no Rasperry Pi dá suporte a empresas no desenvolvimento de uma fábrica inteligente. O novo PC industrial da Pilz pode ser utilizado em muitas áreas de aplicação por meio de softwares disponíveis gratuitamente.
Como gateway IIoT, o Industrial PI coleta dados diretamente no ambiente de máquinas e instalações e os avalia e processa. Assim, o novo PC industrial da Pilz conecta a Internet das Coisas do ambiente industrial aos serviços na nuvem. Com isso, ele representa uma solução ideal para a Indústria 4.0.

A solução de visualização que conecta
Também a área de operação e de observação foi ampliada: na feira de Hannover, a Pilz apresentará a nova versão 1.4 do software de visualização baseado na Internet PASvisu: com essa versão, uma interface OPC UA permite a integração com os minicomandos PNOZmulti e com outros sistemas de controle. Deste modo, o comando e o software de visualização são conectados entre si e todas as informações do comando são assumidas. Isso traz benefícios desde a engenharia, passando pelo runtime, até a manutenção: os projetos de automação podem ser implementados em menos tempo, uma vez que as variáveis não precisam ser inseridas e atribuídas manualmente.


A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 17. Mais informações em: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Sob o lema "Nós automatizamos. Com segurança.", a Pilz apresentará soluções para os setores, lançamentos de produtos e serviços para soluções completas de na Feira de Hannover, de 24 a 28 de abril de 2017.

Sob o lema "Nós automatizamos. Com segurança.", a Pilz apresentará soluções para os setores, lançamentos de produtos e serviços para soluções completas de automação na Feira de Hannover, de 24 a 28 de abril de 2017.