Brasil | português

Ostfildern, 3 de ago de 2016

Pilz na WindEnergy em Hamburgo (27 a 30 de setembro de 2016), pavilhão B6, estande B6.342 – automatizar instalações de energia eólica de forma simples

A Pilz apresenta na WindEnergy Hamburg soluções de automação, com as quais as funções de segurança e os tipos de operação de instalações de energia eólica podem ser monitorados. Como ponto principal da exposição da Pilz na feira está o monitoramento de rotações seguro, que permite operar instalações de energia eólica em conformidade com as normas e de forma eficiente. Às novidades apresentadas pertence um módulo I/O para o monitoramento de rotações seguro no sistema de automação PSS 4000. Em Hamburgo, a Pilz informa, além disso, sobre sua oferta de serviços no caminho para a certificação CE.

Monitoramento de rotações
A Pilz tem uma oferta completa de produtos testados em instalações de energia eólica em todo o mundo, para monitorar e controlar estados da instalação a qualquer momento, e para corresponder às exigências técnicas de segurança. O monitorador de rotações PNOZs30, os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti e o sistema de automação PSS 4000 monitoram parada, (sobre) velocidade, posição, quebra de eixo, faixa de velocidade e sentido de rotação conforme EN ISO 13849-1 até o nível de performance (PL) e.

Processamento seguro analógico
Com o sistema de automação PSS 4000 da Pilz, todas as funções relevantes para a segurança da instalação de energia eólica podem ser controladas e comandadas. Graças ao processamento seguro dos valores analógicos, PSS 4000 permite não somente regular a rotação, mas também calcular valores como a velocidade de rajadas de vento e regular a instalação correspondentemente. Novidade é o módulo I/O para o monitoramento de rotações seguro para o sistema de automação PSS 4000. O módulo monitora com somente um codificador a velocidade, a direção do movimento e funções de parada até PL e seguramente. Operadores aproveitam de maior produtividade por menores tempos de parada e de manutenção e reparos mais simples de sua instalação de energia eólica.

Suporte no caminho para a certificação CE
Na feira, a Pilz também apresenta seu amplo programa de serviços em energia eólica – do aconselhamento sobre normas internacionais e padrões do ramo, até a avaliação de riscos, validação de funções de segurança e também do acompanhamento técnico no caminho para a certificação CE. A empresa de automação informa como é possível minimizar riscos existentes com serviços individuais. Além disso, as determinações de segurança exigidas são implementadas de forma que fontes de falhas ou erros sejam identificadas antecipadamente, tempos de parada custosos sejam minimizados e a vida útil da instalação aumente.

A Pilz expõe na WindEnergy Hamburg 2016 no pavilhão B6, estande B6.342.

Mais informações em: https://www.pilz.com/de-DE/windenergy

WindEnergy Hamburg 2016: A Pilz oferece componentes e soluções de confiança no âmbito da energia eólica. Operadores aproveitam da integração simples dos sistemas de segurança, das possibilidades do diagnóstico e manutenção à distância, assim como das variantes robustas de produtos.
WindEnergy Hamburg 2016: Pilz bietet in der Windenergie erprobte, zuverlässige Komponenten und Lösungen.  Betreiber profitieren von der einfachen Integration der Sicherheitssysteme, Möglichkeiten der Ferndiagnose und Fernwartung, sowie robusten Produktvarianten.

WindEnergy Hamburg 2016: Pilz bietet in der Windenergie erprobte, zuverlässige Komponenten und Lösungen. Betreiber profitieren von der einfachen Integration der Sicherheitssysteme, Möglichkeiten der Ferndiagnose und Fernwartung, sowie robusten Produktvarianten.