Brasil | português

Ostfildern, 9 de mai de 2016

Pilz na feira Automatica 2016 em Munique (21 a 24 de junho), pavilhão B4, estande 500 – Homem e máquina se aproximam um do outro com segurança

na feira Automatica, o foco da Pilz é a colaboração segura entre homem e robô (MRK). Com base em dois sistemas modelo, a empresa de automação mostra os caminhos que já podem ser tomados hoje para a MRK segura, fornecendo, além disso, uma perspectiva sobre futuras tecnologias de segurança. Pela primeira vez a Pilz expõe o seu medidor de colisões para a validação normatizada da MRK conforme a nova norma ISO/TS 15066.

"Não existem robôs seguros, somente aplicações robotizadas seguras. A segurança é formada pela ação conjunta de condições básicas normatizadas, pela análise de riscos baseada nisso, pela escolha de um robô com as funções de segurança correspondentes e componentes de segurança complementares e, finalmente, pela validação", esclarece Thomas Pilz, sócio-diretor da Pilz GmbH & Co. KG.

Como fornecedor de soluções, a Pilz disponibiliza os serviços correspondentes e os produtos e sistemas para aplicações robotizadas seguras. A empresa oferece suporte aos usuários com um portfólio de serviços adequado às fases individuais da vida útil de um sistema de robôs: desde a análise de processo até a avaliação de risco e a certificação CE. Uma oferta especial de treinamentos sobre o tema Robot Safety deixa a oferta de serviços completa.

Para a validação, a Pilz desenvolveu um medidor de colisões prático, equipado com molas e os sensores adequados. Com esse medidor, as forças que atuam sobre o corpo humano em uma colisão podem ser detectadas com exatidão por um robô e comparadas com os valores limite da nova norma ISO/TS 15066. Na feira Automatica, a Pilz apresentará pela primeira vez o medidor de colisões e a sua aplicação.

MRK sem medo de contato
No estande da feira em Munique, os visitantes da Pilz vivenciam como homem e máquina podem trabalhar juntos de modo seguro sem cerca de proteção: em primeiro lugar, a Pilz apresenta uma aplicação MRK para controle de características, protegida pelo princípio da limitação de desempenho e de força. A aplicação consiste de um robô industrial com capacidades sensitivas e de produtos Pilz: entre esses estão controladores PSS e PNOZmulti, o comutador seletivo dos modos operacionais PITmode, bem como o sistema de câmera 3D seguro SafetyEYE, que monitora o ambiente de trabalho do robô. Quando nenhuma pessoa se encontra no raio de ação do robô, a velocidade do robô e, consequentemente, a produtividade do processo são aumentadas. Esta aplicação tem certificação CE e, sendo assim, já pode ser aplicada na prática.

Sistema de sensores seguro para o futuro
A Pilz fornece uma visão para o futuro com o segundo demonstrador robotizado e apresenta diversas tecnologias originadas de projetos de pesquisas da empresa. Por um lado, um protótipo de um tecido táctil está instalado em forma de tapete na frente do robô. Esse sistema de sensor táctil oferece suporte para a visualização e determinação do local onde se encontram homem e robô e representa um caminho muito promissor para alcançar uma dinâmica aumentada da MRK.

Por outro lado, a Pilz apresenta uma câmera estereofônica compacta, desenvolvida pela própria Pilz. Com esta câmera, é possível um planejamento de linha em tempo real, a fim de evitar colisões entre pessoas e robôs. Para o comando, a Pilz desenvolveu módulos de software que operam na base do ROS (Robot-Operating-System; sistema de operação robotizada). Com isso, a empresa de automação demonstra que o ambiente de programação até agora conhecido no ambiente de pesquisas também pode ser aplicado em aplicações industriais.

"Com o nosso trabalho de pesquisas na área de robótica segura, salientamos o nosso papel de pioneiro na tecnologia de automação segura", esclarece Thomas Pilz. "A meta é tornar novas tecnologias amadurecidas para o mercado e aptas para uso industrial. Com essas inovações, queremos solucionar as tarefas de segurança que resultam da estreita ação conjunta entre homem e máquina."

A Pilz se apresenta na feira Automatica, no pavilhão B4, estande 500.
Mais informações em: https://www.pilz.com/de-DE/automatica

A caminho da colaboração segura entre homem-robô: na feira Automatica 2016, a Pilz mostra o que deve ser observado por ocasião da implementação.
A caminho da colaboração segura entre homem-robô: na feira Automatica 2016, a Pilz mostra o que deve ser observado por ocasião da implementação.

A caminho da colaboração segura entre homem-robô: na feira Automatica 2016, a Pilz mostra o que deve ser observado por ocasião da implementação.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br