在標語為「無風險包裝,不降低安全性」的 2026 年國際包裝機械暨材料展(5 月 7 至 13 日)上,自動化專家 Pilz 將展示與時俱進的感測器技術和控制解決方案。即使在多變的生產條件下,Pilz 仍著重於性能一致的靈活且合規解決方案。此外,參觀者可以瞭解 Pilz 與 2027 年生效的歐盟機械規章(MR)、網路韌性法案(CRA)以及有關包裝機器安全的 EN 415 系列標準相關的服務。
奧斯菲爾, 2026年3月24日
Pilz 參加 2026 年國際包裝機械暨材料展,18b 館 C11 攤位 – 包裝機器的安全升級
在 Interpack 上,Pilz 將著重於成型、填充及密封(FFS)機器:該公司將示範經認證、可擴充且相容的安全解決方案如何為此類機器提供可靠基礎。Pilz 專家將解說此類安全解決方案如何可實行包裝技術的現行標準 – 不論機器配置和程序可變性為何。
永續安全包裝機器
在德國杜塞道夫,Pilz 也將著重於依據 MR 和 CRA 對於包裝機器符合標準的安全策略:從開發和設計直到試運轉要考慮哪些步驟?作為標準專家,Pilz 將為參觀者提供關於其量身所打造支援的建議,其中包含包裝機器整個生命週期中的服務和訓練。重點在於工業資安:蒞臨攤位的參觀者將會瞭解 Pilz 在實行最重要的任務時必須提供的特殊支援:「保護功能安全避免網路攻擊」、「防止未經授權存取」及「防止現場擅改」。另一相關主題:MR 要求在整個機器生命週期中進行系統化風險評估,並考慮數位風險。Pilz 以此為目的推出其 Myzel Lifecycle 平台。蒞臨包裝展會攤位的參觀者將可現場體驗,作為中央平台的 Myzel 如何保證特別是 FFS 以及其他類型包裝機器符合法規的安全操作。
安全感測器可為包裝程序提供全方位保護
安全感測器可同時保護包裝機器和操作人員。在 Interpack 上,Pilz 也將在攤位上展示其感測器技術產品組合 PSEN。自動化專家將會提供實用建議,透過 Pilz 的感測器技術實行安全和資安。在此,關鍵問題在於 Pilz 包裝機器感測器的堅固耐用性。參觀者也將瞭解如何透過 Pilz IO-Link Safety 系統(包含首款經認證 IO-Link Safety Master)和安全鎖裝置,將智慧診斷功能網路連結並整合為診斷用途。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]