透過全新 MYZEL Lifecycle 平台,自動化專家 Pilz 提供集中管理機械設備和人員的軟體即服務解決方案。該數位平台協助生產經理和安全人員在整個生命週期中,安全、可靠、高效地操作其機械設備並符合標準。
奧斯菲爾, 2025年11月26日
透過 MYZEL Lifecycle 平台(用於人員和機器的一個平台)安全掌握機器生命週期
作為機器生命週期中安全和資安領域的專家,Pilz 為其全方位服務和產品組合新增數位平台。在此首個版本中,MYZEL Lifecycle 平台協助使用者管理其人員和機械設備,同時符合法規和安全要求。
符合您需求的解決方案
MYZEL Lifecycle 平台包含必要的 myCore 和可自由選擇的元件 – 工作流程。首先,操作人員在 MYZEL Lifecycle 平台中以數位化方式繪製其生產據點地圖,包含所有機器和使用者。然後,所有相關機器文件皆儲存在 myCore 中。例如操作手冊、證書、記錄或員工資料。這些文件隨後可透過整合式資產管理系統隨時隨地存取,因此改善您對自有機械設備的掌握。
此外,使用者最初可從三種不同工作流程中選擇,並可根據需求按月訂閱使用:
- mySafeDesign – 安全機器設計工作流程,引導使用者完成風險評估或驗證 – 用於新機器和既有機器。
- mySafeOperation – 安全機器操作工作流程,為使用者提供符合法規要求的維護和檢查支援。
- myAccessControl – 工業進入管理工作流程,用於管理員工的個別進入與存取權限。
安全和文件協助
各自工作流程背後有用於實施的各種檢查清單和模本,以便日常追蹤機器的維護需求或者員工的權限和資格。透過這種方式,MYZEL Lifecycle 平台有助於更全面掌握資訊,同時提升生產流程效率。客製化資訊面板讓使用者能夠簡單掌握資產狀態,從而識別需要採取行動的地方,例如期限即將到期或缺少證據時。該平台也協助使用者在整個生命週期中建立證據和相關文件。這些範本符合現行標準與法規。
透過 MYZEL Lifecycle 平台,機器營運商可以確保其機械設備始終在安全和資安方面保持最新狀態。他們能以清楚、集中的方式,將相關文件和重要數位資產儲存在數位平台上,並分派給機器和員工。這可簡化他們的工作,並透過遵守法規提高安全性和產能。該雲端型平台符合最嚴格的資料安全要求,並通過 ISO/IEC 27017 和 ISO/IEC 27018 認證。所有資料皆儲存在歐盟伺服器上。
MYZEL Lifecycle 平台現已推出,並將持續擴展新功能。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]