奧斯菲爾, 2025年9月23日

Pilz 參展在德國漢堡舉辦的歐洲氫能技術博覽會,5 館、H20 攤位 – 氫能未來的自動化 – 安全、智慧、可擴充

無論是透過電解、加氫或燃燒生產,Pilz 皆可以為氫能產業提供量身打造解決方案。該自動化專家將於 2025 年 10 月 21 至 23 日在德國漢堡舉辦的歐洲氫能博覽會上展示其全方位產品系列。Pilz 的專家也將可以提供對於氫能技術開發與整合至關重要的規範和標準的觀察見解。

氫氣生產需要最高的安全標準。在歐洲氫能博覽會上,Pilz 將使用電解槽模型展示小型控制器 PNOZmulti 2 和自動化系統 PSS 4000 如何在鹼性或 PEM 電解過程中可靠安全防護程序。除此之外,安全控制器可監控用於氣體與火焰偵測的感測器,並在危險情況下自動啟動閥門排氣等措施 – 符合國際標準 ISO 22734。蒞臨攤位的參觀者也將獲得如何安全實行電解廠進入規定的實用觀察見解。 

加氫站的故障安全控制
持續監控壓力和溫度以及填充與排空速度:Pilz 的小型安全控制器 PNOZmulti 2 可為加氫站的轉運程序提供可靠類比值處理。攤位上的 Pilz 專家將解說如何使用壓力斜坡監控安全控制可變的程序變數,並在早期階段偵測到任何異常或錯誤。整合在軟體工具 PNOZmulti Configurator 中的「安全斜率監控」模塊,能可靠關注對於壓力監控的限制參數。由於 1% 的安全相關準確度,因此 PNOZmulti 2 類比輸入可保證具備動態限制值監控的精確限制值設定,高達符合 IEC 62061 的安全等級 SIL 3。此外,自動化系統 PSS 4000 在加氫站(hydrogen refuelling stations)安全功能的全面監控方面已獲實證- 包含冷卻系統、高壓儲氫槽的監控,以及氫氣配送過程的安全防護。

燃燒氫氣 – 但是安全!
Pilz 可提供經認證燃爐控制器以及全方位服務,例如對於正轉換成氫氣運作或者已「H2 就緒」的熔爐的風險評估。實作符合標準 ISO 13577 和 PAS 4445:2025。重點在於安全監控看不見的火焰、洩漏及氣體控制區段。Pilz 的專家將可以在展覽上為參觀者提供有關燃爐管理系統的建議。

Pilz 參展 2025 年歐洲氫能技術博覽會:5 館、H20 攤位

PILZ 的業界實證解決方案可實現跨整個氫能價值鏈程序的安全監控與控制。Pilz 專家將在歐洲氫能博覽會上提供資訊。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)
PILZ 的業界實證解決方案可實現跨整個氫能價值鏈程序的安全監控與控制。Pilz 專家將在歐洲氫能博覽會上提供資訊。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

PILZ 的業界實證解決方案可實現跨整個氫能價值鏈程序的安全監控與控制。Pilz 專家將在歐洲氫能博覽會上提供資訊。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

媒體聯絡