奧斯菲爾, 2025年7月22日

Deltron 和 Pilz 基於 PLC 的故障安全網路多工器獲得印度認證 – 一個平台適用於所有信號發送任務

未來,印度號誌技術製造商 Deltron 的故障安全網路多工器(FNmux)將能夠控制印度的自動線塊。SIL 4 平台解決方案基於自動化專家 Pilz 的安全模組化鐵路控制系統 PSSrail,可監控聯鎖、平交道及號誌。FNmux 現在已獲得必要的鐵路認證,並正對印度鐵路基礎設施的數位化做出決定性貢獻。

FNmux 是 Deltron 與自動化專家 Pilz 之間長期合作的成果。3 月,FNmux 正式獲得印度監管機關「研究設計與標準組織」(RDSO)的認證。

安全套件
達到 SIL 4 等級的信號發送解決方案 FNmux 結合安全與控制智慧,以特別符合成本效益的方式監控平交道、聯鎖以及自動線塊中的號誌。使用多工方法,即幾個信號將透過光纖同時傳輸。因此,FNmux 可實現技術開放性,這是快速成長的印度基礎設施方面的關鍵要求。創新在於解決方案的模組化:透過鐵路控制系統 PSSrail 的輸入和輸出,該解決方案可靈活適應於廣泛印度鐵路網路中的多種應用,並容易配置。憑藉其即時回應、備援及可靠度,PSSrail 在 Deltron 使用時提供附加能力。

與時俱進的鐵路控制系統
憑藉此共同所開發出解決方案,Deltron 和 Pilz 正為印度鐵路基礎設施的數位化奠定重要基礎。FNmux 可連接到各種製造商的其他元件,並因此可配備進行數位化任務。

Deltron 的 SIL 4 平台解決方案 FNmux 是基於 Pilz 的安全模組化鐵路控制系統 PSSrail,並監控聯鎖、平交道及號誌。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)
Deltron 的 SIL 4 平台解決方案 FNmux 是基於 Pilz 的安全模組化鐵路控制系統 PSSrail,並監控聯鎖、平交道及號誌。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

Deltron 的 SIL 4 平台解決方案 FNmux 是基於 Pilz 的安全模組化鐵路控制系統 PSSrail,並監控聯鎖、平交道及號誌。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

媒體聯絡