ISO 已發佈 ISO 14119 的新版本「機械安全 – 與防護裝置相關聯的聯鎖裝置」。所制定標準規範安全門系統的設計與選擇原則。對於無障礙安全門的要求,現在已明確說明。設計工程師應儘早熟悉新特色,以便保證其機器未來也符合 CE 標章。
奧斯菲爾, 2025年6月26日
ISO 14119 的新版本說明最新技術 – 對於安全門的規範指引
ISO 14119 已分類聯鎖開關,並自 2013 年起規定安裝防護裝置的規範。ISO 14119:2024 新的第三版明確說明安全防護無障礙門的流程:若有機械設備將意外啟動的風險,則手動重新設定功能或存在偵測裝置等裝置必存存在。也應有逃脫和緊急釋放的合適手段。
具體而言,新版本要求使用鑰匙轉移系統以及機電接點的串接(可串聯連接的裝置數量),以便提高無障礙安全門的安全性。這兩項主題先前在 ISO TR 19837(聯鎖系統)和 ISO TR 24119(串接)中說明。這些新特色現在形成 ISO 14119 的一部分,在新的第 6.3 條中。
新標準意指自動化安全
「新版本尚未發佈在歐盟官方公報上。不過,新版本的內容不會再有任何變更,」Pilz GmbH & Co. KG. 標準團隊成員 Jan Franck 解說表示。該自動化公司參與了新版本的開發。
「因此,我們建議您現在使用 ISO 14119:2024 作為設計安全門的基礎,因為其代表目前最新技術。如此一來,您可以自動確保安全,」Pilz 專家建議表示。
憑藉其安全開關和安全鎖定裝置,Pilz 將符合新版本的要求。因此,該公司支援開發符合標準且與時俱進系統的設計工程師。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]