模組化安全繼電器 myPNOZ 提供擴展的功能範圍:可在線上工具 myPNOZ Creator 中提供五個新模組 – 四個附加輸入模組和一個輸出模組。舉例來說,所有輸入模組和所有輸入/輸出模組皆具有訊號輸出,將輸入功能的狀態轉送到更高層級控制器。因此,myPNOZ 可為更多應用情境提供量身打造的安全性。
奧斯菲爾, 2025年4月29日
安全繼電器 myPNOZ – 五個新模組擴展功能範圍 – 廣泛多種類型可實現量身打造的安全性
新訊號輸出可傳輸輸入功能的狀態 – 如安全門打開。該狀態可用於將整個機器的輸入功能以及其他功能視覺化。這些先進診斷可實現更快速的故障排除,從而縮減機器停工時間。
新重點:監控進入點
用於 myPNOZ 的其他新應用情境現在包含各種進入點,如機械設備上的安全門或電敏保護設備(ESPE)。安全繼電器為此目的提供兩個新模組:輸入模組 PNOZ yi7 鎖定和 yi8。yi7 現在也監控和控制標準安全門系統上的安全防護鎖定或聯鎖防護鎖定。這可確保只要安全門打開,機器即可靠停止。當與 Pilz 的安全鎖定裝置 PSENmlock 和 PSENslock 結合時,結果是完整的安全門監控系統,其中包含防護鎖定。新 yi8 模組控制和監控防護裝置上的安全感測器(如 Pilz 的安全開關 PSENmag),以及單通道 ESPE 感測器。那包含安全光柵,如 Pilz 的 PSENopt。採用多功能 yi8,使用者只需一個輸入模組即可在其生產中實現更靈活的安全自動化。
模組更少,但應用範圍更廣泛
對於想要僅使用一個安全繼電器有效實行具備大量安全輸入的較大型應用者,myPNOZ 現在提供附加的新輸入模組。輸入模組 yi5 具有 4 個安全雙通道輸入,因此使用者現在僅需要較少模組即可實現相同數量的安全功能。經濟層面:這可節省控制機櫃中的成本和空間 – 如此一來,現在可能在每個 myPNOZ 系統上實現高達 30 個安全雙通道輸入功能的應用。
用於替代安全的 Group OR
若需要將安全輸入功能作為彼此的替代選項使用,則新輸入模組 PNOZ yi6 可符合此要求。這可實現「Group OR」安全功能,並且其中多項安全功能必須有效作為彼此替代的應用。因此,僅使用一個模組即可實行各種安全應用情境。在例如沖壓機械應用中,當不同輸入功能必須在替代操作模式下處置時:當沖壓機械在「自動化模式」下時,安全防護將由安全門和光柵提供。使用「OR Press」安全功能,使用者也可選擇透過雙手按鈕切換至手動模式。
靈活控制輸出
新輸出模組 PNOZ yo5 的另一項新功能是結合時間延遲與直接切換輸出。其具有 4 個輸出,其中 2 個可與另 2 個直接切換輸出結合為通電延遲或斷電延遲輸出。此選項可節省模組及控制機櫃中的空間。新輸出模組可滿足需求,並以較低成本提高功能性。
myPNOZ:系統
模組化安全繼電器 myPNOZ 提供從選擇直到訂購的完整數位化通用概念:採用直覺化線上工具 myPNOZ Creator,使用者可以組裝「自己的」myPNOZ。在交貨時已預先組裝、設置並經過測試,是可直接安裝的完整客製化系統。新模組和現有模組皆透過主要模組供電,並使用 BUS 接頭連接。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]