奧斯菲爾, 1970年1月1日

Pilz 參加 2024 年國際自動化工業展,9 號展廳,攤位370 -「轉型中的安全和資安」 - 轉型中的安全自動化!

作為 SPS 智慧生產解決方案(2024 年 11 月 12 至 14 日)的一部分,Pilz 將著重於其整體性自動化解決方案,其中包含對於數位化工業世界的安全和資安。關鍵領域包括安全、彈性的連接。Pilz 將專注於採用可配置小型控制器 PNOZmulti 2 的解決方案,該控制器可使直接連接到現場變得更加容易。Pilz 也將其目光投向小型化,將其視為永續產業轉型的動力:針對安全門的防護,該專家將展出其新型精巧型安全門系統 PSENmgate,它既是安全鎖定裝置,也是控制元件。同時展出的還有新型感應式安全開關 PSENini,它不再需要專用的致動器。

Pilz 可支援模組化且分散式生產工廠的靈活擴展和快速試運轉,這是成功轉型的重要層面。資料通訊是這方面的相關組成部分。其設計必須具有最大靈活性,並必須能夠同時實行安全相關和標準通訊。Pilz 正在不斷擴展其在該領域的產品組合:在紐倫堡,這家自動化公司將展示 IO-Link Safety Master PDP67 可如何處理 IO-Link Safety 和故障安全信號,以及 IO-Link 和標準信號。這使得能夠在現場層級進行無縫通訊,無論通訊為安全相關或標準。同時展出的還有安全雷達系統 PSENradar,它可以輕鬆連接到開放式安全協定 Safety over EtherCAT FSoE:因此可以減少佈線工作和成本。

「小」在很大程度上支援永續性和性能
小型化是產業轉型的重要層面。由於可節省能源與空間,因此可確保工業製程的高效率與永續性。Pilz 以安全且精巧的感測器解決方案支援工業轉型的這一方面,例如精巧的安全鎖定裝置 PSENslock 2 或安全鎖定裝置 PSENmlock mini,適用於空間嚴苛的應用。在 SPS 上,該公司將針對此目的展示兩款新型安全感測器:新型安全門系統 PSENmgate 和新型感應式安全開關 PSENini。PSENmgate 是專為保護安全門設計的系統,將經典的安全鎖定裝置 PSENmlock 和控制元件 PITgatebox 結合為一個解決方案。新型安全門系統佔用安全門較少的空間,並結合了最大的防操控和防破解保護。此解決方案可降低耗電量,同時提供彈性多樣的安裝方式,適用於各種應用。此外,新型近接開關 PSENini 的感應式操作原理不再需要專屬的致動器,因此可節省機器空間。使用壽命長和由此帶來的高生產率,對於處於轉型中的產業來說是更大的優勢。

具有直接「連結」的小型控制器
在現場層級進行可靠彈性的通訊,是確保現在和未來產業高度可用性的先決條件。為此,安全小型控制器 PNOZmulti 2 現在提供全新的輸入和輸出模組 PDP67。這些模組可直接安裝在機器上,並可可靠地收集來自現場連接的感測器的訊號,或將控制訊號傳送到現場的致動器。因此可直接連接分散的週邊設備。此外,透過通訊協定 Safety-over-EtherCAT FSoE(FSoE),現在可以透過「單一纜線解決方案」,在現場總線層級更快速地實現安全的工廠結構。因此,機器具有高度可用性、可靠性和安全性。
Pilz 的專家也將解釋 PNOZmulti 2 解決方案如何讓分散式周邊設備或安全相關的工廠結構更容易連接。因為結合 PNOZmulti 2 的無縫通訊也是 Pilz Safe Motion 的一大特色。安全自動化專家的全新安全動作解決方案直接整合在驅動器中。此伺服放大器 PMC 的安全解決方案現在透過 FSoE 使用安全、快速的通訊,因此可直接連接至安全小型控制器 PNOZmulti 2。因此,驅動器內的 Safe Motion 可透過較短的反應時間,避免停機時間,確保工廠的高度可用性。

從自動化解決方案到安全存取,全面性一應俱全
除了自動化解決方案之外,Pilz 也會提供機械規則的安全與安防需求的相關資訊,並介紹適當的 Pilz 服務套件。全方位識別與進入管理I.A.M.將是Pilz的另一個重點領域:參觀者將會在展覽中發現I.A.M.如何透過控制機器和製程的存取,為提高安全與工業資安做出貢獻。

作為 SPS 智慧生產解決方案(2024 年 11 月 12 至 14 日)的一部分,Pilz 將著重於其整體性自動化解決方案,其中包含對於數位化工業世界的安全和資安。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)
作為 SPS 智慧生產解決方案(2024 年 11 月 12 至 14 日)的一部分,Pilz 將著重於其整體性自動化解決方案,其中包含對於數位化工業世界的安全和資安。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

作為 SPS 智慧生產解決方案(2024 年 11 月 12 至 14 日)的一部分,Pilz 將著重於其整體性自動化解決方案,其中包含對於數位化工業世界的安全和資安。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

媒體聯絡