小型化是產業轉型的重要層面。可確保有效且永續程序。因為「較小型」解決方案可節省空間和能源。此外,Pilz 憑藉安全感測器技術解決方案支援此層面:新型安全門系統 PSENmgate 將 Pilz 的傳統安全鎖定裝置 PSENmlock 和控制元件 PITgatebox 結合在精簡型解決方案中。作為精簡型解決方案,其在安全門上需要較小空間。同時,為了安全防護安全門,PSENmgate 可提供最大保護防止擅改和失效。由於生產程序平穩運行,這可保證工廠或機器的安全。
奧斯菲爾, 2024年9月30日
Pilz 的全新精巧型安全門系統 PSENmgate 作為用於安全防護鎖定和操作的完整系統 – 精巧型結合的安全性 – 節能防護鎖定+操作!
整體而言,PSENmgate 可節省機器上的重要空間,並僅透過單一插件接頭的簡化接線而節省安裝所需時間。
核心競爭力 1:安全防護鎖定
在無障礙安全門以及護蓋和擋板上,PSENmgate 可保護例如有關密閉式機器人應用的程序和操作人員。精巧型安全門系統可保證高達最高類別 PL e、Cat. 4 的安全聯鎖和安全防護鎖定。此外,幾個安全門可快速簡單串聯連接。接線所需的工作量和時間減少,從而加快安裝速度。
核心競爭力 2:多功能操作
精巧型安全門系統 PSENmgate 可提供各種控制元件,例如按鈕和發光按鈕,以及 E-Stop 緊急停止按鈕和逃脫釋放裝置。此外,使用者可以從一系列選項選擇合適把手。因此,該系統可為不同應用提供配置選項。所以 PSENmgate 用途廣泛,並可應用於最廣泛多種的工廠或機械設備。機器建置商和營運商皆受益,因為對於機械設備的設計有更大靈活性。
附加元件:對於高輸出的永續性和診斷
高能源效率 PSENmgate 的精巧型設計,可透過其雙穩態鎖定原理減少耗電量。因此,作為整合式且高能源效率安全門系統,PSENmgate 可降低能源成本。若出現錯誤訊息,則透過 4 個 LED 指示燈和 1 個診斷輸出的全方位診斷可縮短對狀態變更的反應時間。使用者可以獲得永續性產品、減少其機器停工時間,並提高其產能。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]