在 Innotrans 展會(2024 年 9 月 24 至 27 日)上,自動化公司 Pilz 將展示針對數位鐵路的創新控制解決方案。重點特色在於 Pilz 在柏林首次推出的新型安全模組化鐵路控制系統 PSSrail。系統供應商和整合商現在擁有用於以專為其需要所量身打造的方式,快速實行其數位化專案的平台。如此,Pilz 正在推動鐵路運輸的數位化。參觀者可以在各種示範中,體驗對於鐵路控制系統的配置與應用選項。Pilz 將在 27 館的攤位 550 參展。
奧斯菲爾, 2024年8月1日
在 Innotrans 2024 上,Pilz 將在 27 館的攤位 550 展示新型鐵路控制系統 PSSrail – 現場體驗創新數位化解決方案
Pilz 數位鐵路解決方案尤其包含將控制系統 PSSrail 部署為物件控制器、對聯鎖裝置的數位遠端存取、對平交道或電氣局部操作點進行控制和監控。該控制系統與最新的 EULYNX 標準相容,因此可為鐵路基礎設施數位化專案的實作做好準備。
物件控制器現場示範
為展示新型鐵路控制系統的廣泛應用領域,Pilz 將在 Innotrans 上示範其作為物件控制器的部署:Pilz 控制器將來自聯鎖裝置的數位控制命令轉換為用於軌道旁元件的信號。Pilz 將在其攤位上展示控制技術如何與 Pilz 合作夥伴 Pintsch 的發信技術互動。
自行配置數位化解決方案
新型鐵路控制系統 PSSrail 不僅包含硬體,而且包含用於編程或配置使用者程式的軟體套件。經過鐵路認證的功能模塊將儲存在程式庫中,從而實現簡單且快速的實作。採用 PSSrail,系統供應商和整合商可以大幅減少實行數位化專案所需的時間和技術工作量。在 Innotrans 上,Pilz 攤位的參觀者可以在軟體示範時測試用於配置個別解決方案的不同選項。
Pilz 參展 Innotrans 2024:27 館的攤位 550
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
媒體聯絡
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]