憑藉 PSSrail,自動化公司 Pilz 正在展示用於數位鐵路的安全模組化鐵路控制系統。該系統擁有鐵路認證、符合高達 SIL 4 的安全要求、與 EULYNX 標準相容且為模組化,因此可靈活使用。PSSrail 的創新特點在於這些功能的組合:該系統結合了在生產線上實現現有或未來控制任務所需的所有功能。PSSrail 讓系統供應商和整合商能夠簡單、快速、且經濟實惠地實行號誌和鐵路基礎設施的數位化專案。
奧斯菲爾, 2024年8月8日
Pilz 的安全模組化鐵路控制系統 PSSrail 是數位鐵路的先驅 – 安全、模組化及數位控制
安全模組化鐵路控制系統 PSSrail 採用模組化設計。其包含適用於 SIL 4 的實際控制器,以及各種硬體模組,包含用於簡單整合現有系統的 CAN 模組。PSSrail 也具有用於編程或配置使用者程式的軟體套件。經過鐵路認證的功能模塊將儲存在程式庫中,從而實現簡單且快速的實作。由於這種構建模塊原則,因此使用者可以設計符合其需要的解決方案。
標準化和開放性可帶來經濟效益
PSSrail 著重於標準化和開放性。該控制系統與最新的 EULYNX 標準相容,因此可為數位化專案的實作做好準備。Pilz 已將鐵路控制器開發為 COTS 產品(商用現貨)。如此,使用者收到的產品可立即使用,並可盡量減少其過時管理。
數位鐵路的先驅
系統供應商和整合商可以使用 PSSrail 進行最多變的號誌應用,包含電動局部操作各點或平交道,以及數位聯鎖。在這種情況下,舉例來說,PSSrail 可用作物件控制器平台,用來對沿著軌道的現場元件進行數位化控制,從而保證可靠且經濟實惠。
PSSrail 提供一種控制解決方案,使得數位化能夠在運作持續時同步執行,例如能夠升級至 EULYNX 標準。營運商可以逐步現代化過時的繼電器控制聯鎖,從而提高鐵路運輸的可靠性和效率。標準化和開放性可縮減翻新時間,帶來可觀的成本節省。
「採用安全模組化鐵路控制器 PSSrail,我們正在設定鐵路基礎設施數位化的新標準」,Pilz 鐵路業務部門負責人 Sebastian Lüke 表示。「憑藉 PSSrail,系統供應商和整合商現在擁有經濟實惠且靈活實行的必要鐵路數位化工具。」
Pilz 參展 Innotrans 2024:27 館的攤位 550
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]