奧斯菲爾, 2024年10月22日

Pilz的IndustrialPI:適用於自動化及傳動技術的多功能工業電腦-可轉換式:IIoT閘道或PLC可程式控制器

Pilz透過IndustrialPI推出一款開放式模組化工業電腦。搭載免費可用的開源軟體並提供眾多輸入輸出模組。 因此工業電腦可做為工業物聯網(IIoT)閘道或各種應用的PLC可程式控制器使用。IndustrialPI代表了落實工業4.0概念的使用簡便解決方案。

Industrial PI可做為IIoT閘道,輕鬆併入現有系統架構。例如IndustrialPI可直接在工廠及機械旁蒐集流程或運行資料,然後直接傳至企業雲端。這讓使用者無論身處何處,皆可隨時掌握工廠及機械概況。

適用於各種自動化專案的標準控制器
IndustrialPI可做為PLC可程式控制器,控制工廠及機械。可行應用包括用於分類電池組的入口用機,或包裝產業中的開箱機。此情況下,IndustrialPI扮演自動化與傳動技術的標準控制器,適用於各種自動化專案。這包括了單純的控制應用與機器動力系統的同步軸移動。因此IndustrialPI為Pilz產品系列的最後一塊拼圖,使其能夠提供完整自動化解決方案。

自動化與安全性
這款Pilz推出的新Industrial PC共有兩種版本:第一款為IndustrialPI 4,配備4 GB RAM、32 GB eMMC資料記憶體和64位元作業系統。特別適合做為自動化應用的PLC可程式控制器。另一款為IndustrialPI 4 Wifi(8 GB RAM、32 GB eMMC、64位元作業系統)。這款可搭配Pilz安全小型控制器PNOZmulti 2 和自動化系統 PSS 4000,做為閘道、資料搜集器和診斷單元使用。成果是物聯網與雲端服務間的資料交換工業解決方案
因此IndustrialPI相當靈活、適用於產業。客製化應用支援注重成本的使用者。

經證實的概念、針對產業執行
IndustrialPI以私有使用所熟知的Raspberry Pi為基礎。但搭載堅固外殼、耐用機械設計,並採用工業等級電子零件。因此符合根據EN 61131-2的高可用工業控制技術要求。與Raspberry Pi相同,皆以開源概念為基礎。 專為IndustrialPI設計的作業系統可立即安裝,並隨附使用方便的開發工具Node-RED。

Pilz推出的IndustrialPI工業電腦具備眾多功能,適用於自動化及傳動技術。IndustrialPI可做為IIoT閘道或PLC可程式控制器使用。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz推出的IndustrialPI工業電腦具備眾多功能,適用於自動化及傳動技術。IndustrialPI可做為IIoT閘道或PLC可程式控制器使用。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz推出的IndustrialPI工業電腦具備眾多功能,適用於自動化及傳動技術。IndustrialPI可做為IIoT閘道或PLC可程式控制器使用。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

媒體聯絡