Pilz 集團 2023 會計年度的營業額創紀錄為 4.329 億歐元。來自奧斯菲爾的該自動化公司在世界各地享有成長,並將其利潤再投資。特別是,Pilz 存在成長機會,因為安全和資安是產業轉型的重要組成部分。
奧斯菲爾, 2024年5月16日
Pilz 2023 年營業額創歷史新高 – 針對產業轉型的安全和資安 –「Pilz 堅定不移地在 2023 年延續其成功故事!」
「2023 會計年度非常成功。Pilz 堅定不移地在 2023 年延續其成功故事。我們感謝所有員工驚人的努力投入」,Pilz GmbH & Co. KG 管理合夥人 Susanne Kunschert 表示。
主要成長在歐洲 – 印度是未來市場
該家族企業能夠將其營業額提高 7.3% 至 4.33 億歐元,從而在其 75 年歷史中創下最高價值。Pilz 在重要工業國家達成了成長:德國以及義大利、韓國、瑞士、奧地利、英國及土耳其。印度是安全自動化專家成長百分比最高的國家。出口的佔比微幅下降 1.1 個百分點至 75.4%。在產品和解決方案的範圍方面,Pilz 在幾乎每種領域皆達成類似成長。小型安全控制器 PNOZmulti、感測器技術及服務的表現特別強勁。
員工人數也增加:截至 2023 年 12 月 31 日,該公司在世界各地 42 家子公司雇用了 2,476 位員工(增加 3.2%)。那時,位於奧斯菲爾的總部雇用了 1,016 位員工。
轉型中的安全和資安
「數位化和永續性是產業不斷變化的驅動力。就像數位化沒有資安就無法實行一樣,因此安全對於永續業務很重要。轉型中的產業需要安全可靠的自動化解決方案!」Pilz GmbH & Co. KG 管理合夥人 Thomas Pilz 解說表示。
「安全和資安是一體兩面。在數位化時代沒有資安,人員、機器及環境的安全就無法保證。並且對 Pilz 來說,安全是我們的企業理念」,他補充表示。
該自動化公司正在不斷擴展其產品和服務的範圍。在工業資安領域,今年 Pilz 推出 ISCS 服務套件 – 工業資安諮詢服務。Pilz 藉此可為客戶提供特別支援,協助其符合最近所發佈的機械規章以及即將到來的歐盟指令 NIS 2 的規範:「這是為了保護資料和程序,避免未經授權存取和擅改。工業資安是關鍵任務因素」,Thomas Pilz 解說表示。
充滿信心展望未來
「Pilz 感覺到收到的訂單下降。因此,於 2024 年,我們將更有成本意識。我們的創新產品和服務將帶著我們進入明年」,Susanne Kunschert 解說表示。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]