TÜV 可為機器製造商確認未來發展性
2026年6月17日
小型控制器 PNOZmulti 2 現在符合 MR
Pilz 的小型安全控制器 PNOZmulti 2 已符合即將實施的歐盟機械規章 (EU) 2023/1230 的要求。依據 TÜV 所頒發的第 25 條的歐盟類型檢定認證可確認合規性。
這意指機器製造商將儘早受益 – 甚至在規章於 2027 年 1 月 20 日生效之前。
您可以獲得的優勢:
- 對於新專案儘早規劃的確定性
- 經 TÜV 確認的 MR 合規性
- 經測試的安全解決方案可減少工程設計工作量
- 加速整個機器的 CE 標章
- 減少對未來要求的調整
- 在歐盟中合法上市
為新要求做好充分準備
機械規章將取代現有指令,並對安全和風險評估提出更高的需求。未來,小型控制器等安全元件必須獨立評估。
這正是 PNOZmulti 2 發揮作用之處:經認證解決方案現在可協助製造商開發符合 MR 的機械設備,並使規章風險降至最低。
更有效接近安全機器概念
經確認合規性可顯著減少工程設計工作量和認證程序。製造商可以享有:
- 經測試解決方案的簡化整合
- 減少文件紀錄工作量
- 提高法律確定性
- 加速進入市場
人員和機器更安全
小型控制器可進行中央安全功能,例如:
- E-STOP 緊急停止
- 安全監控
- 在危險情況下選擇性關機
這使得能夠在早期階段識別和控制風險。
與時俱進的解決方案
採用 PNOZmulti 2,公司就擁有已為未來規章要求做好準備的解決方案。這意指新機器專案可儘早、有效且安全實行。
完整的安全解決方案
為了一致的安全概念,小型控制器 PNOZmulti 2 非常適合與 Pilz 的其他安全自動化技術結合。與安全感測器技術 PSEN 和控制與信號裝置 PIT 搭配使用時,結果是針對最廣泛多種機器應用的靈活完整解決方案。
安全感測器 PSEN 能可靠偵測安全門、位置或危害移動,並直接向小型控制器 PNOZmulti 2 供應相關信號。使用控制與信號裝置 PIT,輕鬆即可將操作、發信及診斷功能整合到機器概念中。
因此,機器製造商可以享有包含控制器、感測器技術及操作的協調解決方案,這意指較少介面作業、簡化專案配置及一站式整體性安全機器概念。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]