在工廠與機器運作中,維護、維修及非計畫性停工時間是主要的成本動因。因此,Pilz 耐用的安全感測器 PSEN 不僅可為人員和機器提供保護,而且可在高可用性方面提供明顯經濟效益。
2026年4月7日
採用安全感測器提高可用性。
如何長期降低維護與維修成本?
耐用的安全感測器可實現高安裝容差,因此可快速安裝在機器上 – 確保可靠機器應用和一致交貨品質的關鍵因素。同時,安全串接或 IO-Link Safety 整合等簡單的快速接線選項可大幅減少安裝工作,也可節省廠房的寶貴空間。
LED 顯示器等整合式診斷功能或診斷系統 SDD 可減少機器停工時間,並簡化維修。這是因為可快速偵測到發生的任何錯誤訊息、可提供分析,並可快速修正錯誤。
- 結果:較少檢修作業、縮短安裝時間,且整體機器運作更經濟實惠。
如何減少機器停工時間?
由於穩定且不易出錯,因此可靠的感測器技術可盡量減少非計畫性中斷。舉例來說,由於設計堅固耐用且無死角,因此安全光柵 PSENopt II 即使在多塵生產環境中,仍可使得生產程序平穩流暢。安全感測器的快速配置和簡單試運轉可縮短修改或維護窗口之後的啟動時間。這可改善準時交貨,並提高整體設備效率。
如何在整個機器生命週期中確保可靠安全?
Pilz 感測器是基於國際安全標準,並讓您能夠將您的工廠設計為符合法規並確保長期穩定性。跨產品組合的相容性一致,因此更容易執行現代化和升級,而無需重新設計整個安全架構。模組化安全門系統等解決方案可針對每種特定應用提供客製化解決方案。除了多種元件和配件可供選擇以外,也可輕鬆整合存取管理等功能。
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?