歐盟機械規則等新法規會提高證據與稽核能力要求。公司採用 MYZEL Lifecycle 平台掌握概況,因為 MYZEL 可以數位方式應對您的營運、機械設備及人員。
2026年1月22日
關於稽核和合規性有信心:採用 MYZEL Lifecycle 平台隨時準備好接受檢查
為什麼數位文件記錄成為強制性?
自 2027 年 1 月起,歐盟機械規則將會直接適用於所有成員國。其要求高風險機械設備的數位文件記錄、明確的資安要求,以及更嚴格的流程。因此,公司必須保證所有文件皆為最新且一致。這適用於內部稽核,以及客戶或主管機關的外部檢查。
稽核能力是否為競爭優勢?
如今,稽核是策略性議題。這影響交接、驗收,以及與合作夥伴的可信度。當證據分散時,準備和後續工作所需的工作量大幅增加。若合規性資料集中管理,則可建立期限、責任及狀態的透明度。因此,因生產停工而衍生的罰款或成本等組織性負擔可減少,且您公司的可靠度和形象可提升。
Myzel 如何維持秩序?
每個系統,直到最小的元件,皆連結到符合性聲明、測試報告及安全驗證等相關文件。員工資格與權限的證據皆有記錄。資訊面板讓負責人員可立即看到需要採取行動之處。採用 MYZEL ,由於所有資料皆安全儲存於單一集中位置,您可以掌握概況。數位資產可確保資料的完整性。一旦建立就無法變更,並可進行稽核。
MYZEL 為您提供數位工作流程支援:
- mySafeDesign
- mySafeOperation
- myAccessControl
這些工作流程是數位流程序列,可為風險評估、維護及檢查記錄以及進入 權的管理建立結構。
您的資料在 Myzel 中安全無虞:
所有範本皆為最新,並基於適用標準。該雲端平台符合最高資安標準 ISO/IEC 27017 和 ISO/IEC 27018;資料專門儲存在歐盟境內。這一切有助於確保您的合規性與稽核文件記錄的設計安全、透明且清楚,從而讓您能夠輕鬆符合所有義務。
在日常生產期間,您是否想要隨時準備好接受檢查?
無論是內部稽核或是外部認證:
採用 MYZEL,所有證據皆集中儲存於單一平台。您可以立即驗證哪些測試已執行、哪些資格有效,以及哪些安全措施已記錄。這可建立信賴,並減少準備和後續工作所需的工作量。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]