減少非計畫性停工時間可降低企業成本,並提高機器產能。MYZEL Lifecycle 平台集中機器、程序及人員記錄、支援標準化工作流程,並縮短停機期間的決策程序。
2025年12月15日
採用 MYZEL Lifecycle 平台縮短非計畫性機器停工時間
非計畫性停機不僅僅是技術問題。
非計畫性停機會擾亂整個生產流程:
計畫變更、訂單延遲,且重新啟動時間較長。物料和附加庫存的短期採購會佔用資金,並使規劃複雜化。法規要求無縫的文件紀錄,因為缺少記錄或認證會延遲機器的重新啟動。若無中心式存取,則額外停工時間的風險會因缺少安全、資格認證或合規性認證而提高。原因往往在於欠缺透明度:輕微中斷仍無文件紀錄,從而使得分析更困難。只有系統化記錄和評估可確保長期製程可靠度和高機器產能。
停機的結構化方法
MYZEL 透過快速直覺化資訊收集,在具體決策情況下提供支援。因為延遲重新啟動決策或生產流程的不僅僅是維修,還有對文件、認證及責任的搜尋。
MYZEL 將機械設備和人員的資料整合於單一平台上。透過 myCore,資產及相關聯數位資產將唯一且安全指派。舉例來說,這些包含:
- 操作手冊
- 測試記錄
- 驗證
- 培訓記錄
- 操作流程
- 維護計畫
若文件缺失或即將過期,將會清楚顯示在資訊面板上。整體而言,這有助於決策程序中的核准,例如對於機械設備的重新啟用。
合規性資安可縮短機器停工時間
歐盟機械規則將自 2027 年 1 月 20 日起適用。可增強數位文件紀錄、軟體及資安議題,並提高正式稽核能力。
MYZEL 如何提供支援:
該平台集中範本以及數位資產的狀態、促進日常營運中的稽核準備,並縮短因缺少合規性記錄而導致的機器停工時間。
採用 MYZEL,工作流程將清楚連結。
MYZEL 不是額外的獨立解決方案。而是清楚組織整個機器生命週期中的資訊流。當然,除了您現有的軟體以外,MYZEL 也可用作整合式解決方案。在運作期間,您將獲得引導式數位 工作流程支援。
透過連結所儲存的資訊,機器停止與啟動損失將更快速分類、再現誤差變得更透明,且等候核准的時間將據此縮短。
現有機械設備的安全運作:mySafeOperation
該工作流程支援檢查與維護的系統化處理,包含已記錄的數位資產。數位檢查清單與範本可簡化程序。此外,您可以隨時總覽您機器的認證。
進入與運作模式的控制:myAccessControl
此工作流程提供安全便利的機械設備使用者管理。您可以對應資格和權限,從而在發生故障時使得核准和誤用透明化。
新機械設備與現有機械設備修改時::mySafeDesign
我們將逐步引導您完成風險評估,並藉由檢查清單驗證新機械設備;當您需要進行重大修改時,同樣適用於現有機械設備。這包含提交可供稽核的結果。
您的資料將在 MYZEL中確保安全。
MYZEL Lifecycle 平台基於雲端,並在歐盟境內運作。我們最關注的不僅是您員工的安全,還有您資料的資安。因此,MYZEL 已 通過認證:
- ISO/IEC 27017
- ISO/IEC 27018
因此,您的營運與人員資料將安全儲存。身為軟體供應商,我們也想要強調,我們無法存取您的資料。由於 MYZEL 基於雲端,您可以在發生緊急情況時隨時從任何地方安全存取該平台。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]