標準 ISO 22734-1:2025「水電解氫氣產生器」,第 1 部分:安全
2025年9月24日
ISO 22734-1:與 2019 年版本相比,2025 年版本標準中重要的安全相關變更
標準 ISO 22734 規定使用電化學反應將水分解為氫氣和氧氣的氫氣產生器或電解器的要求。這與工業、商業及家用應用相關,並支援氫氣作為能源載體的安全與永續使用。
該標準的 2025 年修訂版引入重大創新和改進,旨在採用更全面的方法來促進氫能技術的安全和技術進步。針對的是工業與商業應用領域的開發商、營運商及安全人員。與 2019 年版本相比,最重要的安全相關變更如下所列:
1.安全要求的結構
安全要求已從控制技術導向(2019 年第 4.5 條)移到了全面的風險管理方法(2025 年第 4.2 條)。新考量因素包含:
- 元件中的殘餘電壓和殘餘電荷
- 氧氣流率
- 氫氣或氧氣管道中的過量水分
2. 氣體交叉
該標準首次述及氫氣氧氣交叉所造成的風險,此現象可能導致爆炸性混合物的形成。新要求包含:
- 監控電池堆中氫氣與氧氣側之間的壓力差
- 最小操作參數定義(電流、溫度、壓力)
- 新附件 C 中的技術準則
3.功能安全
應用功能安全標準時的更多選擇:
- IEC 61508 和 IEC 61511(如同以往)
- 新增:IEC 62061 和 ISO 13849。 精準客製各類工業安全概念
4.網路資安
在 2025 年版本中,網路資安首次成為強制要求:
- 遠端控制系統必須符合 ISO/IEC 27001 標準
- 製造商必須在整個生命週期內實行保護措施,防止未經授權存取和安全漏洞
結論:
ISO 22734-1:2025 標準代表邁向全面安全和系統完整性的重要里程碑。這為現代化電解器的開發和運作提供明確技術準則 – 並強化安全氫能經濟的基礎。
關於 Pilz 氫能產業解決方案的更多資訊:
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?