Вопрос:
Оборудование состоит из нескольких индивидуальных машин и каждая из этих машин оборудована отдельным контроллером. Также имеется контроллер более высокого уровня/центр управления. При применении аварийного останова, необходимо ли проводить сброс команды аварийного останова на каждой отдельной машине или можно провести сброс активной команды аварийного останова для отдельной машины с центра управления более высокого уровня для перезапуска производства?
Ответ:
В соответствии со стандартом DIN EN ISO 13850 аварийный останов может сбрасываться только непосредственно на устройстве аварийного останова, с которого была подана команда, и намеренным действием со стороны человека.
Кнопки аварийного останова можно сбрасывать только после полного устранения угрозы, которая привела к использованию функции аварийного останова. Если полностью удостовериться в этом с того места, где находится устройство аварийного останова, невозможно, например, потому, что зона обслуживания аварийного останова просматривается не полностью, то могут быть установлены дополнительные устройства сброса, например, кнопка пуска. Все это должно рассматриваться и учитываться в оценке рисков оборудования. Важно отметить, что останов оборудования в экстренной ситуации (аварийный останов) является дополнительной защитной мерой, а не основным средством снижения риска.
Также, сброс активированного устройства аварийного останова не должен автоматически перезапускать оборудование, он должен только готовить оборудование к перезапуску. Запуск машины должен осуществляться только сознательным приведением в действие устройства управления, предоставленного для этой цели. [Директива по машинному оборудованию, 2006/42/EC, Приложение I — 1.2.3]