Существует ли стандарт, который устанавливает, насколько высока может быть сниженная скорость конвейеров, например, если конвейер является открытым?

Безопасная сниженная скорость и конвейеры непрерывного потока

Стандарт типа C EN 619:2002 для непрерывно работающего погрузочно-разгрузочного оборудования и систем устанавливает только скорость для случаев, когда по конвейеру могут передвигаться люди. А именно:

Конвейеры непрерывного потока, по которым может перемещаться человек:

  • Высота пола: Скорость передачи 0,3 м/с
  • 0,3 м выше уровня пола: Скорость передачи 0,15 м/с
  • Полные ограждения: Скорость передачи 0,5 м/с

Стандарт VDI 2854 также рассматривает вопрос безопасной, сниженной скорости. Он устанавливает, что скорость считается безопасной, если у человека есть время, чтобы избежать опасной ситуации.

 

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Эта статья была полезной?