Россия | русский

Эксплуатационная безопасность

Какие защитные устройства могут быть отключены для проведения пусконаладочных работ?

Мы часто работаем с лазерными системами типа CNC и не уверены, что является допустимым. Например, необходимо приостановить действие мер радиационной защиты для ввода в эксплуатацию лазера. Необходимо даже открыть защитное ограждение сервоосей для регулировки. Каким образом можно совместить это с требованиями ДМО? Какие меры предосторожности можно/необходимо предпринять?

Ввод в эксплуатацию — это фаза жизненного цикла оборудования, которую необходимо учитывать при оценке рисков. Некоторые из функций безопасности еще не внедрены/не установлены при вводе в эксплуатацию.

Не существует перечня функций безопасности, которые могут или не могут быть деактивированы при вводе в эксплуатацию. Если функции безопасности еще не установлены или временно отключены, необходимо принять дополнительные меры. Такие меры, однако, зависят от оборудования и, соответственно, определить их в общих чертах удаленно не представляется возможным.