Россия | русский

Эксплуатационная безопасность

Какую концепцию безопасности нужно применять в крупных центрах механизированной обработки?

В соответствии с требованиями промышленной безопасности (BetrSichV), для крупного оборудования и механизмов не всегда можно использовать непрерывное ограждения для защиты от падающих или выбрасываемых предметов (Приложение 1 № 2.5 BetrSichV) ввиду наличия крупногабаритных обрабатываемых деталей, оперировать которыми можно только при помощи подъемного крана.

При разработке концепции безопасности для безопасности машинного оборудования, обычно необходимо предусмотреть достаточную свободу передвижения для оператора при подгонке и настройке оборудования (в сочетании с приведенными скоростями и частотой вращения). Необходимо применить расчет энергии, чтобы принять во внимание возможную степень, в которой может происходить выброс деталей. По существу, результатом является «полузакрытая» система безопасности. Организация и средства индивидуальной защиты играют значительную роль в данной концепции безопасности.

Также необходимо учитывать Технические правила эксплуатационной безопасности (TRBS) 2111, части 1 и 2.