Pilz GmbH & Co. KG 的管理合夥人 Thomas Pilz
奧斯菲爾, 2026年7月22日
與時俱進的自動化:一站式安全與工業資安
(校對後發稿)
機器不再完全以機械為基礎運作。將其網路化、交換資料,並構成複雜系統的一部分。因此,安全要求也變得越來越嚴格。至關重要的是一起考慮到安全和資安。
歐洲現行法令 – 特別是 NIS 2 指令、機械規章及網路韌性法案 – 顯示資安不再是選項,而是強制性要求。因此,未來機器製造商進入歐洲市場以及在歐盟境內運作工廠與機械設備,將受到更加全方位(且在一些情況下)對於機械設備安全和資安的新要求約束。
安全自動化的產品和服務
作為以安全為核心競爭力的自動化公司,Pilz 可以在客戶面臨這些挑戰時提供全方位支援:首先,Pilz 正在調適其自有產品以符合新機械規章和網路韌性法案的要求。其次,Pilz 可以提供自動化解決方案,讓機器製造商和營運商能夠保證其工廠的安全和資安。那是因為,除了我們針對功能安全的自動化解決方案以外,我們也可以提供全方位工業資安系列。
Pilz 具備機械安全方面必要的知識和經驗,並以服務和訓練的形式與其客戶分享。去年,Pilz 推出了針對工業資安的多階段訓練計畫。並且 Pilz 將於 2026 年中,在世界各地引進兩項模組化專業服務:機械設備的資安評定(SEM)以及機械設備的資安評估(SAM)。透過這些服務,Pilz 可以提供支援評估資安風險,並識別機械設備中的漏洞。最後,為確保有關機械設備的工業資安,我們可以提供我們的識別進入管理(I.A.M.)系統。
我們的產品組合著重於雲端與 AI 技術,例如在我們的 Myzel Lifecycle 平台中所使用者。這讓公司能夠在其生產設施的整個生命週期中,以集中且數位化的方式管理其機械設備、程序及人員資料。如此使得 Pilz 對於整體性安全概念的產品與服務組合更加完善,涵蓋機器的整個生命週期。
安全和資安必須相輔相成
我們深信在未來,安全始於安全和資安相輔相成之處。作為同等重要的策略層面,兩者一起保護重要事項。這兩種層面本身皆很重要,但是在我們對安全的整體性理解中,總是一起考慮到兩者。
憑藉我們協調一致的安全與工業資安系列,我們在市場上佔據獨特定位。
與我們的客戶一起,我們正在形塑其中安全並非選項而是標準的世界:以使人員受到保護、企業可持續成長,並確保長遠的未來。安全可創造永續發展所需的空間。
安全自動化是未來市場。畢竟,構建在安全系統上者可以更快速擴展規模、降低成本、更可靠進行投資,並更大膽創新。
並且在 Pilz,由於未來技術、良好產品以及我們的服務,因此我們可以滿足客戶的安全與工業資安需要。
安全作為信賴和進展的先決條件
在 Pilz,安全不僅僅意指保護。這是對於信賴和進展的先決條件。為確保安全在日益複雜的世界中仍然可靠,我們採取整體性思考方式 – 因為安全和資安是同一枚硬幣的兩面,必須一起考慮到。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]