採用 Pilz 的可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,使用者現在可以實行機械規章 (EU) 2023/1230 (MR) 的要求。依據第 25 條所頒發的歐盟類型檢定證書可確認已符合這些要求,如由獨立認證機構 TÜV SÜD 驗證。由於 MR 要求將自 2027 年 1 月 20 日起強制實施,因此認證讓使用者能夠以與時俱進的方式實行其工廠與機器設計。
奧斯菲爾, 2026年6月16日
機械規章:小型控制器 PNOZmulti 2 現在已合規
內容一覽:
– Pilz 的小型安全控制器 PNOZmulti 2 現在符合機械規章(MR)
– 已頒發 TÜV SÜD 歐盟類型檢定證書
– 認證使得工廠與機器設計與時俱進
MR 要求以系統化方式識別和降低安全風險,如透過風險評估和安全概念。這直接有助於防止意外發生,因此對於小型控制器等安全元件特別至關重要。這些安全元件在 MR 中明確定義,並由於其本身與安全相關因此特別有關,必須獨立於整體機器進行評估,並要求其自有 CE 標章。使用者享有認證:他們可以毫無疑問證明 PNOZmulti 2 符合 MR 對於安全元件的要求。這可減少對於機器製造商以及將產品投放到市場者的協調作業,並提高規劃確定性。此外,機器將更快速獲得其 CE 標章。
符合 MR 可保護人員和機械設備
歐盟類型檢定證書可確認 PNOZmulti 2 符合 MR 的基本健康與安全要求。檢定是基於有關該認證所規定的標準。因此,從規章的觀點來看,PNOZmulti 2 無論現在或未來,皆非常適用於投放到市場或者經歷符合 MR 的控制技術升級的全新和現有工廠與機械設備。
Pilz 的可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 可進行中央安全相關功能,例如監控 E-Stop 緊急停止按鈕或安全門開關,以及安全關閉安全閥或接觸器。因此,可儘早偵測到關鍵機器狀態,從而減少對於工廠操作人員的危害。如此,可依據 MR 對防止意外發生和工廠安全做出重大貢獻。
關於小型控制器 PNOZmulti 2
為了全方位安全概念,小型控制器 PNOZmulti 2 可與 Pilz 的其他安全自動化技術結合,例如安全感測器技術 PSEN、控制與信號裝置 PIT。因此,機器製造商可以享有包含控制器、感測器技術及操作的協調解決方案,作為一站式整體性安全機器概念。這可儘量減少介面作業,並簡化專案配置。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]