想要保護其員工遠離機器危害及保護機器遠離未授權人員操控與駭客攻擊的工廠營運者或裝置製造商,皆應了解並遵守 IEC 62443 系列標準。
2019年9月6日
含 IEC 62443 系列標準的工業資訊安全
此系列標準為尋求適用工業與生產廠房資訊安全解決方案的工廠營運者及裝置製造商提供目前最佳導向。提供工廠與機械的存取防護並保護其網路及控制系統免遭濫用的精準資訊。
IEC 62443 介紹了基本資訊安全要求,並解釋符合這些要求所需的措施。此標準說明代表防禦網路攻擊基礎的「縱深防禦」概念。此標準也提供如何使用資訊安全風險評估來尋找適當的資訊安全措施以保護抵禦各類攻擊。
工業資訊安全的理解基礎在於單一措施無法促成所需的成功。工業資訊安全必須多方運用各種措施設計。提到落實工業資訊安全時,如需達到適當防護,製造商、系統整合商及營運商都同樣重要。
您可在此找到與您切身相關的標準部分,以及包括詳細的個別領域:
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?