2019年6月3日

人機協同作業 4.0:符合標準的 HRC 與碰撞測量裝置組合 PRMS

碰撞測量裝置組合 PRMS、Pilz 機器人測量系統可用於依據 ISO/TS 15066 的技術 4 驗證人機協同作業(HRC)應用的力量和壓力測量。由於需求量大,因此除了租賃方式外,PRMS 現在也可以直接購買!

PRMS 可為使用者提供眾多優點:使用相關聯的 PRMS Assistant 軟體,使用者可以便利評估所測量到的力量和壓力值。完整套件包含為期一天的訓練課程,提供測量系統和標準情況的解說,並涵蓋實際實作。全功能概念包含維護和校正,以及 PRMS 的軟體更新。採用矽製新型壓縮元件,測量裝置現在更方便使用,並可再現 ISO/TS 15066 的蕭氏硬度值(Shore values)。

在影片中,我們的機器人安全專家會解說使用 PRMS 的方式,以及可為您帶來的優點。

至 PRMS 影片

碰撞測量裝置組合 PRMS 運作時的情況
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位