Ostfildern, 12. nov. 2024

Knapenheden PITgatebox fra Pilz nu med adgangsautorisation i kortformat – betjen beskyttelsesdøre safe og secure

Til knapenheden PITgatebox præsenterer automatiseringsvirksomheden Pilz sin nye variant med det integrerede adgangsautorisationssystem PITreader card unit. Brugerne autentificerer sig direkte ved PITgatebox med de tilhørende RFID-transponderkort. Dermed tilbyder Pilz enkel betjening af beskyttelsesdørssystemer og samtidig mere fleksibilitet i forbindelse med adgangskontrol. Den nye, komplette pakke til beskyttelsesdørssystemer øger graden af Safety og Industrial Security ved maskinen

Med PITreader card unit implementerer de driftsansvarlige en fleksibel og effektiv styring af adgangsautorisationer ved beskyttelsesdøren. Det er gemt på RFID-adgangskortet PITreader card, hvilke autorisationer personen har. Dermed er det kun kvalificerede personer, der kan udføre kommandoer som aktivering, stop eller kvittering af maskinen. Det beskytter pålideligt maskinen eller anlægget mod fejlbetjening og sågar manipulation og reducerer stilstandsperioder.

Ét kort til forskellige anvendelsesområder
PITreader card fås både i en frit programmerbar og en forkonfigureret variant. Ud over PITreader card kan virksomhederne bruge allerede eksisterende RFID-kompatible kort, som er i overensstemmelse med standarderne ISO/IEC 14443-A og ISO/IEC 15693. Derudover kan de anvende andre transpondere fra Pilz sammen med adgangsautorisationssystemet PITreader card unit som f.eks. PITreader key og sticker. RFID-transponderne kombinerer forskellige autorisationer til forskellige maskiner, hvilket er intuitivt og tidsbesparende at håndtere for brugeren.

Fleksibel anvendelse til beskyttelsesdøren
Takket være det slanke design kan den robuste betjeningsenhed PITgatebox nemt monteres på gængse profilsystemer. Den drejelige montagevinkel muliggør også en fleksibel placering på beskyttelsesdøren. Installationen foretages hurtigt og uden ledningsføring takket være M12, 12-polet tilslutning. Især i kombination med de sikre beskyttelsesdørssystemer PSENmlock og PSENslock får den driftsansvarlige med PITgatebox en modulopbygget beskyttelsesdørsløsning fra én og samme leverandør, der giver Safety og Security.

Ved at integrere adgangsautorisationssystemet PITreader card unit i knapenheden PITgatebox giver Pilz brugerne større fleksibilitet. Samtidig er det lettere at implementere Safety og Security i beskyttelsesdørssystemer. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Ved at integrere adgangsautorisationssystemet PITreader card unit i knapenheden PITgatebox giver Pilz brugerne større fleksibilitet. Samtidig er det lettere at implementere Safety og Security i beskyttelsesdørssystemer. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ved at integrere adgangsautorisationssystemet PITreader card unit i knapenheden PITgatebox giver Pilz brugerne større fleksibilitet. Samtidig er det lettere at implementere Safety og Security i beskyttelsesdørssystemer. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt