Specialista na automatizaci Pilz přinášíí PSSrail – bezpečný a modulární systém řízení pro digitální železnici. Systém je pro železnici certifikován, splňuje bezpečnostní požadavky až do úrovně SIL-4, je kompatibilní se standardem EULYNX a jeho modulární struktura umožňuje pružné využívání. Kombinace těchto funkcí určuje inovativní charakter PSSrail: Systém je sjednocením všech funkcí, které mohou plnit současné i budoucí úlohy řízení železnice. PSSrail nabízí poskytovatelům a integrátorům systémů jednoduchou, rychlou a tím i ekonomickou realizaci projektů digitalizace v oblasti signalizační techniky a železniční infrastruktury.
Ostfildern, 8. 8. 2024
Bezpečný a modulární systém řízení na železnici PSSrail společnosti Pilz otevírá cesty digitalizaci a tím i zvýšení kvality a produktivity železniční dopravy
Bezpečný systém řízení na železnici PSSrail má modulární strukturu. Je tvořen vlastním řídicím systémem v souladu se SIL 4 a dále pak rozmanitými hardwarovými moduly – například modulem CAN – pro jednoduchou integraci dosud používaných systémů. PSSrail je současně vybaven softwarem pro programování nebo konfiguraci uživatelských programů. V knihovně programů jsou uloženy funkční bloky s certifikací pro použití na železnici, které lze snadno a rychle implementovat. Díky modulárnímu principu si uživatelé mohou řešení upravit podle vlastních potřeb.
Hospodárnost díky standardizaci a otevřenosti
PSSrail maximálně využívá standardizaci a je velmi otevřený. Řídicí systém je kompatibilní s nejnovějším standardem EULYNX a otevírá proto volnou cestu projektům digitalizace. Systém řízení pro železnici vyvinula společnost Pilz jako produkt COTS (Commercial Off The Shelf). Uživatelé dostávají do rukou kompletně připravený produkt, který minimalizuje potřebu řízení stárnutí produktu.
Průkopník digitální železnice
Poskytovatelé systémů a integrátoři mohou PSSrail s úspěchem využívat pro nejrůznější aplikace v oblasti signalizační techniky – například pro výhybky ovládané elektricky na místě nebo železniční přechody – ale i pro digitální stavědla. PSSrail se uplatní například jako platforma pro Object Controller, která umožní digitálně, tedy spolehlivě a hospodárně, ovládat různé komponenty podél kolejí.
PSSrail představuje řešení řídicího systému, které umožňuje digitalizaci za běžného provozu například přechod na standard EULYNX. Provozovatelé tak mohou postupně modernizovat zastaralá stavědla s reléovým ovládáním a zvyšovat tím spolehlivost a výkonnost železniční dopravy. Díky standardizaci a otevřenosti je doba přechodu krátká, a to přináší značnou úsporu nákladů.
„Bezpečný a modulární systém řízení na železnici PSSrail nastavuje nová měřítka pro digitalizaci železniční infrastruktury“, vysvětluje Sebastian Lüke, Head of Business Unit Rail společnosti Pilz. „PSSrail nabízí poskytovatelům systémů a integrátorům nástroj, který mohou použít pro nezbytnou digitalizaci železnice tak, aby proces byl hospodárný a flexibilní.“
Pilz na veletrhu InnoTrans 2024 Hala 27, stánek 550
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]