Sikkerhedssystemerne PNOZmulti Classic og de kompakte styringer PNOZmulti Mini

Det konfigurerbare sikkerhedsrelæ PNOZmulti har siden 2002 udviklet sig til den globale sikkerhedsstandard og til en effektiv sikkerhedsstyring. Efter at have bevist deres værd gennem mange års brug i forskellige brancher blev de to originale PNOZmulti-produktserierPNOZmulti Classic og PNOZmulti Miniudfaset 31.12.2024. Efterfølgerne er de små styringer PNOZmulti 2.

Udviklings- og succeshistorien om sikkerhedssystemerne PNOZmulti Classic

Det, der i dag er en global standard, så automatiseringsverdenens lys i 2002. Det var dengang en verdensnyhed at have mulighed for at udarbejde et sikkerhedskredsløb ved hjælp af et let håndterbart, grafisk baseret konfigurationsværktøj – uden at vide noget om et "avanceret" programmeringssprog. Målet var at bygge bro mellem hardwareforbundne sikkerhedsrelæer og frit programmerbare sikkerhedsstyringer. En global standard for sikkerhed var født – det konfigurerbare sikkerhedsrelæ PNOZmulti!  

I løbet af sin mere end 20-årige historie udviklede PNOZmulti sig til en sikkerhedsstyring – mange funktioner, én løsning til både enkle maskiner samt netværksbaserede og distribuerede anlæg!

Dengang en verdensnyhed, nu standard: Sikkerhedskredsløbet for det konfigurerbare sikkerhedsrelæ PNOZmulti kan oprettes ved hjælp af et grafisk baseret konfigurationsværktøj.

Verdensnyhed: grafisk baseret softwareværktøj til konfiguration

Eksempel fra en tidligere version af det grafiske softwareværktøj PNOZmulti Configurator

Det dengang meget innovative var det grafiske softwareværktøj, som gjorde det muligt for f.eks. elektrikere nemt at oprette et brugerprogram uden at have nogen form for viden om programmering. "Programmering med musen" fungerer på den måde, at alle elementer i et sikkerhedskredsløb er tilgængelige på den grafisk baserede, Windows®-kompatible brugerflade som funktionsmoduler for indgangselementer som nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre og analoge måleværdier. Som udgangselementer kan der vælges relæer, halvledere og sikkerhedsventiler. Særlige applikationer som brændere, Motion Monitoring, presser, autorisation, valg af driftstype og mange andre kunne og kan lige så nemt trækkes ind på brugerfladen, konfigureres applikationsspecifikt og forbindes med logikelementerne. Omfattende diagnosemuligheder øger anlæggets tilgængelighed og reducerer stilstandsperioderne.

De sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini

I 2009 fulgte den "slankere" generation PNOZmulti Mini: Det "klassiske" PNOZmulti-basismodul på 135 millimeter blev komprimeret til en bredde på kun 45 millimeterog havde stadig alle funktioner og endda display. Også diagnosen, der giver korte maskinstilstandsperioder, var og er alfa og omega for brugerne, og det samme gælder tilslutningen til mange forskellige automatiseringsmiljøer og kommunikationssystemer. Det faktum, at der kun skulle bruges ét system fra planlægning til vedligeholdelse, gav næring til succesen.

De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 – den aktuelle standard

I 2012 skiftede man til anden generation af de sikre, små styringer PNOZmulti 2, som bruges i dag. Stand-alone-basismodulet PNOZ m C0 er kun 22,5 millimeter bredt – ideelt til små maskiner, fordi der alligevel kan overvåges op til fire sikkerhedsfunktioner op til PL e eller SIL 3 via otte sikre indgange og fire sikre halvlederudgange. Den planlagte maskinforordning stiller også krav til modulers Security. Det er igen ingen udfordring: PNOZmulti 2 er også secure undervejs, og dataene er beskyttet mod uønsket adgang.

Produktserien PNOZmulti 2 er efterfølgeren til de oprindelige produktserier PNOZmulti Classic og PNOZmulti Mini, som blev udfaset i slutningen af 2024.

Yderligere oplysninger og følgeprodukter:

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt