En fast beskyttelsesafskærmning er en maskindel, som giver beskyttelse ved hjælp af en konkret forhindring. Beskyttelsesanordningen kan bestå af et beskyttelseshegn, en barriere, en afdækning e.l. Den kan anbringes ved hjælp af svejsning, klæbning eller befæstigelser (bolte, nitter osv.). Faste beskyttelsesafskærmninger vanskeliggør fysisk adgang til maskinen.
Faste beskyttelsesskærme
Forskrifter for faste beskyttelsesafskærmninger
I henhold til forskrifterne i maskindirektivet må befæstigelse af faste beskyttelsesafskærmninger kun kunne løsnes eller afmonteres med værktøj. Befæstigelserne skal forblive forbundet til beskyttelsesanordningerne eller maskinen, efter at beskyttelsesanordningerne er afmonteret. Beskyttelsesafskærmninger må så vidt muligt ikke forblive i den beskyttende position, efter at befæstigelserne er løsnet.
Alternativer til beskyttelsesanordninger
Hvis beskyttelsesafskærmninger ikke er mulige eller hensigtsmæssige, anvendes der styringstekniske løsninger. Hvis en person nærmer sig en farekilde, afbryder disse løsninger maskinen eller omskifter den på anden måde til en sikker tilstand. Derudover findes der kun den henvisende sikkerhedsteknik: Her henvises der f.eks. i driftsvejledningen eller på maskinen til resterende farer.
Standarder for faste beskyttelsesafskærmninger
| Standard | Titel |
|---|---|
| EN ISO 14120 |
Maskinsikkerhed |
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]