Er det muligt at serieforbinde så mange nødstopknapper som muligt for at forenkle et kredsløb (som er opbygget i overensstemmelse med kategori 4)?

I arkitekturen i kategori 4 er serieforbindelse af nødstopknapper tilladt, fordi nødstoppet kun er en sekundær beskyttelsesanordning.

Man går ud fra, at nødstoppet kun aktiveres i farlige situationer – og i så fald kun via én nødstopknap. I forbindelse med risikovurderingen i henhold til driftssikkerhedsforordningen skal den driftsansvarlige fastlægge, med hvilke intervaller og hvordan sikkerhedsfunktionerne skal kontrolleres.

Hvor ligger grænsen her?
Grænsen skal findes i det krævede Performance Level. Det skyldes, at det samlede resultat forringes på grund af serieforbindelsen af flere sikkerhedskomponenter. Hvis du med serieforbindelse af nødstopknapperne når op på det krævede PL, har antallet ikke noget at sige.

Betragtes hver kontakt som SRP/CS i henhold til standarden EN ISO 13849?
Set fra det sikkerhedsmæssige synspunkt kan du serieforbinde alle nødstopkontakter, dvs. at du kun skal oprette en SRP/CS. Dog kan PL, som beskrevet ovenfor, på grund af serieforbindelsen blive forringet, og dermed kan det være muligt at oprette flere SRP/CS.

 

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt