Ostfildern, 16. jun. 2026

Lille styring PNOZmulti 2 nu i overensstemmelse med maskinforordningen

Med de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz kan brugerne nu implementere kravene i Maskinforordning (EU) 2023/1230 (MR). EU-typegodkendelsescertifikatet i henhold til artikel 25 bekræfter, at TÜV SÜD som uafhængigt kontrolorgan har verificeret, at disse krav er opfyldt. Certificeringen gør det muligt for brugerne at implementere deres planlægning af maskiner og systemer på en fremtidssikret måde, da kravene i MR er obligatoriske fra den 20.01.2027.

Et overblik over indholdet:
- Den sikre, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz er nu i overensstemmelse med Maskinforordningen (MR)
- TÜV SÜD EU-typeafprøvningscertifikat foreligger 
- Certificering gør maskin- og anlægsplanlægningen fremtidssikret

 

MR kræver, at sikkerhedsrisici systematisk identificeres og reduceres, f.eks. gennem risikovurdering og sikkerhedskoncepter. Dette er især vigtigt for sikkerhedskomponenter som f.eks. små styringer, da de bidrager direkte til forebyggelse af ulykker. Disse sikkerhedskomponenter er udtrykkeligt defineret i MR og er særligt relevante, fordi de er sikkerhedsrelevante i sig selv, skal vurderes uafhængigt af den samlede maskine og kræver deres egen CE-mærkning. Brugerne nyder godt af certificeringen: De kan med sikkerhed bevise, at PNOZmulti 2 opfylder MR-kravene til sikkerhedskomponenter. Det reducerer koordineringsarbejdet for maskinproducenter og distributører og øger planlægningssikkerheden. Desuden får maskinen sin CE-mærkning hurtigere.

Beskyttelse af mennesker og systemer i overensstemmelse med MR

EU-typeafprøvningsattesten bekræfter, at PNOZmulti 2 er i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i MR. Testen var baseret på de standarder, der er angivet i certifikatet. Det betyder, at PNOZmulti 2 er i en optimeret lovgivningsmæssig position for både nye og eksisterende maskiner og anlæg, der vil blive markedsført eller renoveret med hensyn til styringsteknologi nu eller i fremtiden i overensstemmelse med MR.

De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz udfører centrale sikkerhedsrelaterede funktioner som f.eks. overvågning af nødstopknapper eller beskyttelsesdørskontakter og sikker frakobling af sikkerhedsventiler eller kontaktorer. Kritiske maskintilstande registreres således på et tidligt tidspunkt, og farerne for systemoperatørerne reduceres. Den yder derfor et væsentligt bidrag til ulykkesforebyggelse og anlægssikkerhed i overensstemmelse med MR.

 

Om den sikre, lille styring PNOZmulti 2

Til et integreret sikkerhedskoncept kan den lille styring PNOZmulti 2 kombineres med anden sikker automatiseringsteknik fra Pilz, f.eks. med det sikre sensorsystem PSEN og signal- og kontrolmodulerne PIT. På den måde får maskinproducenter fordel af en samordnet løsning bestående af styring, sensorer og betjening som et samlet, sikkert maskinkoncept fra én leverandør. Det minimerer behovet for grænseflader og forenkler projektplanlægningen.

De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz opfylder nu kravene i Maskinforordningen (EU) 2023/1230 (MR). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz opfylder nu kravene i Maskinforordningen (EU) 2023/1230 (MR). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz opfylder nu kravene i Maskinforordningen (EU) 2023/1230 (MR). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt